This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DMA传输时可以在中断中更改地址吗?????

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

DMA传输时可以在中断中更改地址吗?????

  • 可以啊,但是不会实时生效。

    DMA工作的时候会先把size ,source address, dest address 先load到DMA内部缓存中去,实际运行时按缓存运行的。

    所以你修改DMAxSA,DMAxDA 并不会影响到已经在进行的DMA动作中。会在下一次启动DMA的时候生效。

    PS:DMA一般5个MCLK周期就完成了,很难通过中断正好卡到DMA周期内吧,你这样的应用的目的介绍一下呢?

  • 我想实现对信号的实时处理    通过两个buffer实现乒乓缓存   想在中断中更改地址   让下一次数据存储在另一个数据中   但是在实现过程中   经过DMA传输之后  数据并没有出现在正确数组中   例如   我配置的地址是buffer1    但是数据会存储在buffer2中    这个是为什么    谢谢

  • 建议提供下程序。

    另外,你的实时性要求最大多少延迟?

  • 程序是这样的    

    #include "msp430f5529.h"

    #include "HAL_PMM.h"

    #include "variable.h"

    #include "user.h"

     

     

    unsigned int voice_data[256];

    volatile int DMAdone=0;

     

     

     

    void main()

    {

        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;

        P6SEL |= BIT4;

        P5SEL |= BIT2+BIT3;                       //P5.2 P5.3 选择XT2晶振功能

        P5SEL |= BIT7;                            //P5.7设定为TB1定时器输

        P5DIR |= BIT7;                            //P5.7设为输出

        P2DIR |= BIT2;                             //SMCLK 从P2.2输出

        P2SEL |= BIT2;

        P7DIR |= BIT7;                             //MCLK 从P7.7输出

        P7SEL |= BIT7;

        P7SEL |= BIT6;                            //定时器输出

        P7DIR |= BIT6;

     

        UCSCTL6 &= ~(XT2OFF);

        SetVCore(3);

        __bis_SR_register(SCG0);

        UCSCTL0 = DCO1+DCO2+DCO3+DCO4;

        UCSCTL1 = DCORSEL_5;

        UCSCTL2 = FLLD_3 + 5;

        UCSCTL3 = SELREF_5 + FLLREFDIV_3;

        UCSCTL4 = SELA_4 + SELS_3 + SELM_3;

        UCSCTL5 = DIVA_5 + DIVS_1;

        __bic_SR_register(SCG0);

        __delay_cycles(8192);

        do

        {

             UCSCTL7 &= ~XT1LFOFFG;

        }while (UCSCTL7&XT1LFOFFG);

     

     

        ADC12CTL0 = ADC12ON;

        ADC12MCTL0 = ADC12INCH_4;

        ADC12IFG = 0;

        ADC12CTL0 |= ADC12SHT0_6;

        ADC12CTL1 = ADC12SHS_3 + ADC12CONSEQ_2 + ADC12CSTARTADD_0 + ADC12SHP + ADC12SSEL_2 + ADC12DIV_5;

        ADC12CTL0 |= ADC12ENC;

     

        TBCCR0 = 1200;

        TBCCR1 = 200;

        TBCCTL1 = OUTMOD_7;

        TBCTL = TBSSEL_2 + MC_1 + TBCLR + ID_0;

     

        DMACTL0 = DMA0TSEL_24;

        DMACTL4 = DMARMWDIS;

        DMA0CTL &= ~DMAIFG;

        DMA0CTL = DMADT_4+DMAEN+DMADSTINCR_3+DMAIE;

        DMA0SZ = 256;

     

        __data16_write_addr((unsigned short) &DMA0SA,(unsigned long) &ADC12MEM0);

        __data16_write_addr((unsigned short) &DMA0DA,(unsigned long) buffer);

        __bis_SR_register(GIE); //使能全局中断

        __delay_cycles(380000);

        while(1)

        {

            __delay_cycles(374400);

        }

    }

     

     

     

     

    #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)

    #pragma vector=DMA_VECTOR

    __interrupt void DMA_ISR(void)

    #elif defined(__GNUC__)

    void __attribute__ ((interrupt(DMA_VECTOR))) DMA_ISR (void)

    #else

    #error Compiler not supported!

    #endif

    {

      switch(__even_in_range(DMAIV,16))

      {

        case 0: break;

        case 2:     // DMA0IFG = DMA Channel 0

         //__delay_cycles(2048);

         if(DMAnum%2==1)

         {

         __no_operation();

            __data16_write_addr((unsigned short) &DMA0DA,(unsigned long) &buffer);

            __no_operation();

         }

         if(DMAnum%2==0)

            {

         __no_operation();

             __data16_write_addr((unsigned short) &DMA0DA,(unsigned long) &voice);

             __no_operation();

         }

        DMAnum=DMAnum+1;

           __no_operation();

          break;

        case 4: break;                          // DMA1IFG = DMA Channel 1

        case 6: break;                          // DMA2IFG = DMA Channel 2

        case 8: break;                          // DMA3IFG = DMA Channel 3

        case 10: break;                         // DMA4IFG = DMA Channel 4

        case 12: break;                         // DMA5IFG = DMA Channel 5

        case 14: break;                         // DMA6IFG = DMA Channel 6

        case 16: break;                         // DMA7IFG = DMA Channel 7

        default: break;

      }

    }

    如果我将buffer作为目的地址   数据就会存储在voic数组中     情况就是这样    数据不会存储到设置的目的地址中