Other Parts Discussed in Thread: LDC1101EVM, MSP430F5438A, LDC1101
TI 工程师您好!
我购买了一块 LDC1101EVM 评估模块 使用自带的MCU 和上位机GUI 通讯测试 整个模块能正常使用。
硬件如下:
1:我截断LCD1101EVM 后半部分与msp430F5438A SPI通讯 设置主频是12M 使用 P11.2 SMCLK 输出 与模块CLKIN连接使用。
SPI使用P3.4 连接模式SDI ,P3.5连接模式SDO,P3.0连接模式SCLK,P8.1控制CSB.
2. SPI 能够读取 寄存器的上电默认值。
问题如下:
1:SPI写寄存器的值不会修改。已经把寄存器 0X0B修改为睡眠模式,但是无法修改。
2: 读取状态0x20 数字=0x7C 数据不能采集
请问能提供一份 LDC1101 芯片使用单片机的初始化.C文件吗? 我是使用LDC1101 评估板后半部分硬件 。