This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我现在在使用MSP430F5529 launch和以msp430F5529为核心自己焊的板子。使用CCS 6.1.3和 energia 17 编程。 Launch board在单独使用时应该都没有问题,但是在connect msp430f5529和esp8266 wifi mdule的UART pins后,serial monitor便没有反应了。我自己焊的板子直接将MSP430F5529的UART pin和ESP8266 uart pins焊在一起了,serial monitor没有反应估计也是这个原因。
原先在使用msp430f5529 launch board也有类似的问题,使用jumper将uart pins短路后serial monitor就又有反应了。请问我在使用msp430f5529的uart pins的过程中哪里出错了? 请给予提示,谢谢
共地的意思是不是问我有没有插ground pins?那肯定有插的。我connect的方式如下面所述
ESP8266 MSP430F5529
RX <--------------> TX
TX <--------------> RX
3.3V(Power来自于launch board或者外接电源)
GND GND
啊?不会吧?MSP430F5529launch board自带变压器,有5V和3.3v的输出电源的pin的啊。
电流问题可能是原因之一吧(这点我之后回去查data sheet,不过记得原来设计硬件的时候查看了下launch board提供电流记得是绰绰有余的),但是就算我什么外部component都不放上去,单纯remove RX和TX的jumper,energia和CCS的serial monitor就没有反应了。插回去之后就又能work了,不知道这是为什么。我在网上找到的example里面是可以的。
Example链接如下:
https://www.hackster.io/ctroberts/20-wifi-connected-hardware-solution-with-esp8266-fb5995
这里还有E2E的一个类似的问题,也可能有参看价值:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/491878/1803400
谢谢