#include "msp430g2553.h"
int data1[32]={0};
void main(void)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关看门狗
BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; //设定DCO为1MHZ
DCOCTL = CALBC1_1MHZ;
P1DIR=0XFF;
P1OUT=0X00;
P1SEL |= BIT2;//1.2为模拟输入
ADC10CTL1|=INCH_2+SHS_0+ADC10DIV_7+ADC10SSEL_2+CONSEQ_2;
//10通道,ADC10SC触发,8分频,时钟为MCLK,单通道多次
ADC10CTL0|=SREF_1+ADC10SHT_3+MSC+REF2_5V+REFON+ADC10IE+ADC10ON;
//内部参考源,采样保持时间64个ADC10CLKs,置MSC位,开内部参考源,2.5V,中断允许,启动ad10;
ADC10DTC1=0X20;//20次采样
ADC10SA=*data1;//DTC首地址
ADC10CTL0|=ENC+ADC10SC;//使能ad,触发采样
_EINT();
while(1);
}
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR(void)
{
ADC10CTL0&=~ENC;
P1OUT=0XFF;
}
求解啊 为什么我这么设置不可以进入中断啊 怎样设置才能进行单通道多次转换啊 ,还有DTC到底怎么用啊