This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于MSP430F5438AIPZ质量问题

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

最近公司采购了500片的MSP430F5438AIPZ,发现坏品率比较高,主要体现在高低温(-30℃-75℃)试验及脉冲集群试验时出现如下现象:

1、脉冲集群时出现死机,单片机一开始还可以自己重启,后来就死了,不运行了。

2、静电试验时有的出现死机。

3、大批量进行高低温试验时出现的现象有死机、隔一会重启,以及AD采集数据出问题;出问题的概率在10-20%

出现这几个现象后最后都可以通过更换MSP430F5438AIPZ问题解决。采购的批次为

5ACJNXTG4

MSP430F5438A

REV H

请指教下,是版本问题还是?

  • 首先要确定是不是在正规渠道买的,有没有受潮,过期等。

    静电实验如果过不了,有没有找到最脆弱的点在哪里?你是几层板?

    高低温试验过不了是高温下更容易失效,是么?

  • 5438是比较新的货,版本是REV H应该是比较新的版本,而且5438A应该也出来没很长时间的吧。所以过期倒不会。也没有受潮。

    静电试验是有的可以过,有的过不了,过不了的换5438就好了。两层板。

    高低温试验是高温更容易出现问题,但低温下也会出现问题。同时在低温环境下测试过一个不断重启的,现象是:5438停止运行,不喂外面看门狗了导致的重启。

  • 还是那句话,找失效的点,不过晶振是比较脆弱的地方,也尽量不要有排针什么的露在外面。

    对于ADC来说,因为是输入,所以也比较脆弱,可以先转换成普通GPIO功能,定位问题在哪里。

  • 我们产品分两部分,一部分是金属外壳,这个需要做静电试验,另一部分是塑料外壳,不需要做静电试验。

    做静电试验的设备中未使用5438的ADC功能。

    高低温试验出问题的10%-20%产品,通过示波器测量基本是由于MCU死机导致的,最后都是通过更换MCU来解决问题的。问题应该是出在430身上呢。按道理430的工作温度是-40~85℃,高温到70°时候就开始出问题了,低温还未降到-30°也出问题了的。

    还有您说的为什么高温比低温出问题的概率大?

    谢谢了!

  • 这个就是涉及到芯片设计的问题了,简单来说高温下芯片内部电路的时序受影响更大。死机是什么表现?

  • 死机现象首先确定的就是GPIO喂狗信号已经不输出了。

     

    同时在观察升温过程中,到40℃时候有两三个设备就已经开始重启,到60摄氏度时这两三个设备读取MCU内部RAM里的一些数据缓存已经开始出错,换掉MCU就消除了此现象。