This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教关于430单片机加密的问题



请问有人做过430单片机加密的吗?具体怎么实现啊?

  • 您指的是防止其他人获取您的Flash代码?

    如果是这样的话,MSP430是通过内部熔丝(Fuse)来保护代码的,在您量产的时候,烧断熔丝,可以防止通过JTAG非法获取Flash内容。

  • 您是指的flash加密还是数据传输的加密。如果是flash这块就Young Hu所说,如果是数据传输加密,可以考虑使用AES等加密算法。

  • 对,我就是防止其他人获取您的Flash代码,MSP430是通过什么方法烧断熔丝?我在网上看了一下,没有找到很好的方法。谢谢

  • 通过FET430UIF可以烧断熔丝,在IAR或者CCS中有相应的选项

  • 转载一篇关于加密的文档,大家学习一下。

    1> 为什么要加密,如何加密?

    当您的产品推向市场的时候,您的竞争对手就开始盯上它了,如果您的产品硬件很容易被模仿,而且您使用的MSP430单片机没有被加密的话,

    那么您辛辛苦苦的劳动成功就很容易成为您竞争对手的产品了,使用JTAG调试工具FET虽然可以将程序下载到芯片内部,但只有使用专业编程器能够防止程序被窃取。

    2> JTAG、BSL、BOOTLOADER、熔丝的区别和关系是什么?

    JTAG接口能够访问MSP430单片机内部所有资源,通过JTAG可以对芯片进行程序下载、代码调试、内存修改等等,通过JTAG还能烧断加密熔丝,熔丝一旦被烧断,

    JTAG接口绝大部分功能失效,就再也不能通过它进行编程了。

    BSL接口是利用芯片内部驻留的bootloader程序实现的自编程,通过特定的时序使得CPU进入bootloader代码断,然后利用每个MSP430芯片内部都有的Timer A构成一个软件串口

    来与上位机通讯,这样可以将代码下载到芯片内部。实现BSL除了JTAG接口的一些引脚外,还需要用到两个TA0功能引脚,因此在设计产品时如果需要加密,则应该考虑将这两个

    引脚也连出来。要烧断熔丝(加密)必须使用JTAG接口;烧断熔丝后只能通过BSL或者用户代码来实现编程更新。

    3> BSL的验证密码是怎么回事?

    BSL也能读出芯片内部的代码,这样可以实现编程后的校验等功能。通过BSL擦除所有Flash信息时不需要验证密码,但是要进一步操作,就得输入32字节密码进行验证。

    BSL的协议规定这32字节密码为芯片FLASH区域的最高32字节,也就是程序的16个中断向量,如果您拥有这段程序的最后32字节,就能通过BSL将芯片内部所有代码读取出来。

    4> 为什么要使用高级加密?

    32字节的密码看似几乎完全没可能使用穷举法来实现破解,但是各位别忘了,msp430的16个中断向量未必每一个都用到了,没用到的中断向量为0xffff,如果您的程序只用到

    了复位向量,那么破解者只需尝试最多32768次(中断向量为偶数,所以除以2)就能将其破解,另外,如果芯片本身Flash容量较小,比如4K字节,那么破解者只需尝试最多2K次

    就能将其破解。这对自动操作的计算机来说几乎是一瞬间的事情。那么如果用到的中断向量越多,就越难破解,最好的办法就是将所有未用到的中断向量全部填充为随机数据,

    这就是“高级加密”。

    5> 关于TI-TXT文件

    TI-TXT文件是TI公司为MSP430单片机定义的一种编程代码格式,其内容为纯文本格式,使用任何文本编辑器都能对其进行阅读,下面是一个这类文件的例子:

    @FEFE

    B2 40 80 5A 20 01 F2 40 9D 00 90 00 F2 40 2E 00

    40 00 F2 D0 80 00 01 00 F2 43 33 00 C2 43 95 00

    C2 43 9A 00 F2 D0 20 00 53 00 F2 40 1F 00 52 00

    F2 43 91 00 F2 43 92 00 F2 43 93 00 F2 43 94 00

    F2 43 95 00 F2 43 96 00 F2 43 97 00 F2 43 98 00

    F2 43 99 00 F2 43 9A 00 32 D0 D0 00 FD 3F 31 40

    00 03 B0 12 A2 FF 0C 93 18 24 3C 40 00 02 0E 43

    30 12 00 00 B0 12 C4 FF 3C 40 00 02 3E 40 FE FE

    30 12 00 00 B0 12 A6 FF 21 52 3C 40 00 02 3E 40

    FE FE 30 12 00 00 B0 12 A6 FF B0 12 FE FE 30 40

    A0 FF FF 3F 1C 43 30 41 0A 12 1D 41 04 00 0F 4C

    0A 4D 1D 83 0A 93 05 24 EF 4E 00 00 1F 53 1E 53

    F7 3F 3A 41 30 41 0A 12 1D 41 04 00 0F 4C 0A 4D

    1D 83 0A 93 04 24 CF 4E 00 00 1F 53 F8 3F 3A 41

    30 41

    @FFFE

    5C FF

    EETOP专业博客---电子工程师自己的家园@-P*Z-Vb sy9LwZB

    第一行的@FEFE表示从地址0xFEFE开始,有如下代码。每行为16字节,每个字节使用16进制数表示,每两个字节之间用一个空格格开。

    内容末尾的@FFFE就是程序的复位向量了,表示程序的入口地址为0xFF5C。最后用一个小写的q字符加换行结束,当然也可以把中断向量的那两行放到最前面去,

    比如下面这段代码的含义跟上面的是一样的,同样符合规则。

    @FFFE

    @FEFE

    B2 40 80 5A 20 01 F2 40 9D 00 90 00 F2 40 2E 00

    40 00 F2 D0 80 00 01 00 F2 43 33 00 C2 43 95 00

    C2 43 9A 00 F2 D0 20 00 53 00 F2 40 1F 00 52 00

    F2 43 91 00 F2 43 92 00 F2 43 93 00 F2 43 94 00

    F2 43 95 00 F2 43 96 00 F2 43 97 00 F2 43 98 00

    F2 43 99 00 F2 43 9A 00 32 D0 D0 00 FD 3F 31 40

    00 03 B0 12 A2 FF 0C 93 18 24 3C 40 00 02 0E 43

    30 12 00 00 B0 12 C4 FF 3C 40 00 02 3E 40 FE FE

    30 12 00 00 B0 12 A6 FF 21 52 3C 40 00 02 3E 40

    FE FE 30 12 00 00 B0 12 A6 FF B0 12 FE FE 30 40

    A0 FF FF 3F 1C 43 30 41 0A 12 1D 41 04 00 0F 4C

    0A 4D 1D 83 0A 93 05 24 EF 4E 00 00 1F 53 1E 53

    F7 3F 3A 41 30 41 0A 12 1D 41 04 00 0F 4C 0A 4D

    1D 83 0A 93 04 24 CF 4E 00 00 1F 53 F8 3F 3A 41

    30 41

    手动修改TI-TXT文件来实现高级加密:

    下面是使用到中断向量较少的一段代码的中断向量:

    @FFE0

    10 FF A0 FF

    @FFFE

    5C FF

    它与下面这段代码意义是一样的:

    @FFE0

    10 FF A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

    FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 5C FF

    这里我们把未用到中断向量改成随机数据,就实现高级加密了,不过注意不要把有效的中断向量也改了

    @FFE0

    10 FF A0 FF A5 5A 37 21 F3 44 E0 77 9A 00 22 33

    44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE 3E E3 0F 5C FF