Other Parts Discussed in Thread: TIDM-FRAM-CTPL, MSP430F67461
| 430进入LMP4 ,通过外部的RTC来唤醒,偶尔会出现无法唤醒, 如果再次出发mcu 可以正常唤醒并运行,可以确定RTC是有输出信号来唤醒MCU的,貌似mcu没有响应边沿中断, (边沿设置、中断使能 什么的都没有问题) 时钟芯片内部的震荡时钟 16MHZ, 进入睡眠: ............ SetVCore(PMMCOREV_0); //进步一降低功耗 __bis_SR_register( LPM4_bits + GIE ); SetVCore( PMMCOREV_3 ); ............. 唤醒中断 #pragma vector=PORT2_VECTOR __interrupt static void prvSelectButtonInterrupt(void) { LPM4_EXIT; /* add some power on */ delay_ms(2000); TA0CTL |= MC_1; } 以上是大概的代码,我有一个疑问,在进入睡眠前SetVCore(PMMCOREV_0);是否有问题? 因为我的时钟是16mhz的, 这样会不会对中断有影响? 请帮忙解答疑问 |