This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
采用msp430f169输出2路互补pwm,怎么在pwm上增加死区啊?
static char TAPwmInit(char Clk,char Div,char Mode1,char Mode2,char Mode3,char Mode4) { TBCTL = 0; //清除以前设置 TBCTL |= MC_1; //定时器TA设为增计数模式 switch(Clk) //选择时钟源 { case 'A': case 'a': TBCTL|=TBSSEL_1; break; //ACLK case 'S': case 's': TBCTL|=TBSSEL_2; break; //SMCLK case 'E': TBCTL|=TBSSEL_0; break; //外部输入(TACLK) case 'e': TBCTL|=TBSSEL_3; break; //外部输入(TACLK取反) default : return(0); //参数有误 } switch(Div) //选择分频系数 { case 1: TBCTL|=ID_0; break; //1 case 2: TBCTL|=ID_1; break; //2 case 4: TBCTL|=ID_2; break; //4 case 8: TBCTL|=ID_3; break; //8 default : return(0); //参数有误 } switch(Mode1) //设置PWM通道1的输出模式。 { case 'P':case 'p': //如果设置为高电平模式 TBCCTL1 = OUTMOD_7; //高电平PWM输出 P4SEL |= BIT1; //从P1.2输出 (不同型号单片机可能不一样) P4DIR |= BIT1; //从P1.2输出 (不同型号单片机可能不一样) break; case 'N':case 'n': //如果设置为低电平模式 TBCCTL1 = OUTMOD_3; //低电平PWM输出 P4SEL |= BIT1; //从P1.2输出 (不同型号单片机可能不一样) P4DIR |= BIT1; //从P1.2输出 (不同型号单片机可能不一样) break; case '0':case 0: //如果设置为禁用 P4SEL &= ~BIT1; //P1.2恢复为普通IO口 break; default : return(0); //参数有误 } switch(Mode2) //设置PWM通道1的输出模式。 { case 'P':case 'p': //如果设置为高电平模式 TBCCTL2 =OUTMOD_7; //高电平PWM输出 P4SEL |= BIT2; //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样) P4DIR |= BIT2; //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样) break; case 'N':case 'n': //如果设置为低电平模式 TBCCTL2 =OUTMOD_3; //低电平PWM输出 P4SEL |= BIT2; //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样) P4DIR |= BIT2; //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样) break; case '0':case 0: //如果设置为禁用 P4SEL &= ~BIT2; //P1.3恢复为普通IO口 break; default : return(0); //参数有误 } switch(Mode3) //设置PWM通道3的输出模式。 { case 'P':case 'p': //如果设置为高电平模式 TBCCTL3 =OUTMOD_7; //高电平PWM输出 P4SEL |= BIT3; //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样) P4DIR |= BIT3; //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样) break; case 'N':case 'n': //如果设置为低电平模式 TBCCTL3 =OUTMOD_3; //低电平PWM输出 P4SEL |= BIT3; //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样) P4DIR |= BIT3; //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样) break; case '0':case 0: //如果设置为禁用 P4SEL &= ~BIT3; //P1.3恢复为普通IO口 break; default : return(0); //参数有误 } switch(Mode4) //设置PWM通道4的输出模式。 { case 'P':case 'p': //如果设置为高电平模式 TBCCTL4 =OUTMOD_7; //高电平PWM输出 P4SEL |= BIT4; //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样) P4DIR |= BIT4; //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样) break; case 'N':case 'n': //如果设置为低电平模式 TBCCTL4 =OUTMOD_3; //低电平PWM输出 P4SEL |= BIT4; //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样) P4DIR |= BIT4; //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样) break; case '0':case 0: //如果设置为禁用 P4SEL &= ~BIT4; //P1.3恢复为普通IO口 break; default : return(0); //参数有误 } return(1); } static void TAPwmSetPeriod(unsigned int Period) { TBCCR0 = Period; TBCCR1 = Period; TBCCR2 = Period; TBCCR3 = Period; TBCCR4 = Period; } static void TAPwmSetDuty(char Channel,unsigned int Duty) { switch(Channel) { case 1: TBCCR1=Duty; break; case 2: TBCCR2=Duty; break; case 3: TBCCR3=Duty; break; case 4: TBCCR4=Duty; break; } } static void TAPwmSetPermill(char Channel,unsigned int Percent) { unsigned long int Period; unsigned int Duty; Period = TBCCR0; Duty = Period * Percent / 1000; TAPwmSetDuty(Channel,Duty); } void pwm_init(void) { TAPwmInit('A',2,'P','P','P','P'); //将定时器TA初始化成为PWM发生器 TAPwmSetPeriod(1000); //通道1/2的PWM方波周期均设为500个时钟周期 } void pwm_set(unsigned char sta,unsigned char dir,unsigned int pwm_in,unsigned int pwm_out) { if((1 == sta) && (1 == dir)) { TAPwmInit('A',2,'0','0','N','P'); TAPwmSetPermill(3,(pwm_out-2)); //2通道 20.0% TAPwmSetPermill(4,(pwm_out)); //2通道 20.0% P4OUT |=BIT1; // 1 //P4OUT&=~BIT1; // 0 //P4OUT |=BIT2; // 1 P4OUT&=~BIT2; // 0 //P4OUT |=BIT3; // 1 //P4OUT&=~BIT3; // 0 //P4OUT |=BIT4; // 1 //P4OUT&=~BIT4; // } else if((1 == sta) && (0 == dir)) { TAPwmInit('A',2,'N','P','0','0'); TAPwmSetPermill(1,(pwm_in-2)); //2通道 20.0% TAPwmSetPermill(2,(pwm_in)); //2通道 20.0% //P4OUT |=BIT1; // 1 //P4OUT&=~BIT1; // 0 //P4OUT |=BIT2; // 1 //P4OUT&=~BIT2; // 0 P4OUT |=BIT3; // 1 //P4OUT&=~BIT3; // 0 //P4OUT |=BIT4; // 1 P4OUT&=~BIT4; // 0 } else if(0 == sta) { TAPwmInit('A',2,'0','0','0','0'); P4OUT |=BIT1; // 1 //P4OUT&=~BIT1; // 0 //P4OUT |=BIT2; // 1 P4OUT&=~BIT2; // 0 //P4OUT |=BIT3; // 1 P4OUT&=~BIT3; // 0 //P4OUT |=BIT4; // 1 P4OUT&=~BIT4; // 0 } else {}; }
现在输出的波形由截图吗?两路是否对齐的?
如果硬件不支持的死区设定,你可以做个修正值delta,加在每一路duty设置上。如果不够精细,可以每一路单独设一个修正值。
但是前沿和后沿想单独设定的话,就不太容易。
是否可以用其他MSP430 的型号?