在对贵公司的TRF7970A EVM开发套件进行调试时,在调试的过程中出现了一点问题,想咨询一下贵司,首先非常感谢解答人员!
问题描述如下:
我尝试用两块TRF7970A EVM开发板模拟实现NFC点对点连接,按照参考文档所述:
1:将两块RF7970A EVM开发板近距离平行放置;
1:运行TRF7970A_EVM_GUI.exe上位机软件,将第一块开发板设为Target,速率为106kbs,点击"Set Protocol";
2:将第二块开发板设为Passive,速率为106kbs,点击"Set Protocol";
3:第二块开发板点击“Connect”。
但此时两块开发板并没有连接起来,"Connected"指示灯没有变绿,仍然显示红色,并弹出“Set new target CID number”。我按照上述步骤操作多次,均没有连接成功。请问是何种原因导致?是否操作上有误?跟上位机软件有没有关系?
以上是相关疑问,非常感谢贵司相关人员协助回答,谢谢!