您好:
如题,MSP430F169单片机是所有的版本型号都能工作在零下40度么?还是有特殊的型号或者是工作在特定的条件下,目前低温工作的时候,温度在零下40度的时候出现单片机不工作的情况; 单片机没有进行密封,但是做了三防漆处理,并且是进行了多次处理;
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
如题,MSP430F169单片机是所有的版本型号都能工作在零下40度么?还是有特殊的型号或者是工作在特定的条件下,目前低温工作的时候,温度在零下40度的时候出现单片机不工作的情况; 单片机没有进行密封,但是做了三防漆处理,并且是进行了多次处理;
楼主,想要正品可以直接在TI官网下单购买,我一般就是在TI官网购买的。
我曾经做过低温工作仪器,也同样出现你类似的现象,不过分析这种情况除了单片机,还跟许多其他因素有关系。
对于单片机,既然手册里面说了可以工作在-40度,那就肯定没问题的,不过前提是,片子在正规渠道购买的。如果遇到拆机件与翻新件的情况,就得不偿失了,尤其是在样品调试阶段。
除了单片机的因素,还跟其他器件的性能有很大关系,在-40低温情况下,许多的器件(比如电感、电容)性能都会受到影响,尤其是电源部分,会有较大的异常,需要仔细排查各个部分出现的问题。
另外,运行和启动是不同的,在低温情况下,我遇到的更多的情况是无法正常启动。如果一直处于运行状态,从常温慢慢进入低温,就会好得多。
你说的很有道理; 我就是担心买的是拆机件或者是翻新的,因为买的这个单片机很便宜,才8块钱,官网卖的要6美元左右吧,现在准备重新买两个单片机回来试试;
如果是你说的无法正常启动,那也应该是和单片机有关,我这边可以看出来5V的电源是正常的;现在一切都还不好说,还是先买一个原装的片子才是王道;
我现在在零下30度左右是没问题的。
这种问题只能慢慢找了,也没别的办法
在不, 我又做了一下试验,确实是没办法正常启动,这种情况一般是什么问题呢?我现在怀疑是晶振、电容或者是3.3V的电源芯片的问题,我准备再去做一次试验,首先将这些东西都用树脂灌封胶给封装起来,然后再把晶振和电源引出来看看。