This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

将430单片机的复位引脚直接连接电源可以吗

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149

请问将430F149单片机的复位引脚直接连接电源可以吗,我之前直接用电阻将复位引脚拉到3.3V ,当用可调电源时单片机是正常工作的,但用电池供电时单片机却出现有时正常工作 有时晶振不起振单片机不工作 ,晶振是没问题的 ,现在我将复位引脚直接拉到3.3V 请问会出现什么问题吗

  • mcu的正常运行对复位引脚的上电时序是有要求的。

    建议按照官网推荐的复位电路进行设计。

  • 你是暂时直接拉到3.3V还是永久拉到3.3V呢?

    如果永久直接拉到3.3V,JTAG或者BSL就无法复位单片机了。

    并且,在上电过程中,有可能导致RST引脚早于VCC电平升高。

  • hang tech 说:

    请问将430F149单片机的复位引脚直接连接电源可以吗,我之前直接用电阻将复位引脚拉到3.3V ,当用可调电源时单片机是正常工作的,但用电池供电时单片机却出现有时正常工作 有时晶振不起振单片机不工作 ,晶振是没问题的 ,现在我将复位引脚直接拉到3.3V 请问会出现什么问题吗

    复位引脚通过47k电阻上拉到VCC, 通过1nF电容接到地。

  • hang tech,

    推荐按照TI参考设计来,本身MSP430F149对Vcc和reset时序均是由要求的。Vcc要求VCC rise time dV/dt ≥ 1V/ms. Reset信号至少需要2us。 你可以用示波器看看你的设计。如果本身电池供电时供电能力不足,或者添加了特别大电容,或者由于焊接不良等其他状况,导致寄生电容特别大,导致Vcc上电不满足时序,有可能会导致芯片不能正常启动的。故除了Reset管脚一般建议上拉4.7KOhm到Vcc, 1nF电容到地外,还需要关注本身Vcc上电是否满足要求。