hi,我想问一下,可以用IAR生成hex文件吗?
我是想用msp430做一个系统,一开始用的是开发板,功能实现了,现在想自己搭建电路。
用的是protus仿真,我看了它自带的例子,他们用的都是hex或者cof文件。之前用过keil
那个很容易生成hex文件,但是IAR我不知道可不可以。如果不能或者有其他更好的仿真工具。
求赐教,不甚感激!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hi,我想问一下,可以用IAR生成hex文件吗?
我是想用msp430做一个系统,一开始用的是开发板,功能实现了,现在想自己搭建电路。
用的是protus仿真,我看了它自带的例子,他们用的都是hex或者cof文件。之前用过keil
那个很容易生成hex文件,但是IAR我不知道可不可以。如果不能或者有其他更好的仿真工具。
求赐教,不甚感激!
IAR生成HEX文件,打开IAR的工程选项
project--options
选中左边栏中的Linker
在右边的选项卡中选中第一项output
勾中Output file下的选项
并将输出文件名后辍改为.hex.
在Format选项框中选中Other,
Output 后 选择inter-extneded
其他的值保持默认。
好了,生成的hex文件可以再仿真其中运行,结果完全正确。真实听君一句指点,胜过我看资料万千啊!
我想问一下有的型号的430在protus中找不到,可以用其他芯片代替仿真吗?ti有没有自己的mcu仿真器啊