This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

VLO到底应该怎样使用?适用于什么场合?



Ti后来发布的单片机,以致最新的FR系列都存在着VLO,足见其具有一定的意义。

不过我在实际应用中并没有使用过,因此也没有体会到它的好处。

VLO(Very-Low-Power Low-Frequency Osillator)从名字可知,其具有超低的功耗,以至于spec里面都没有提到它的电流消耗。但是从其10KHz左右极低的频率,以及极低的准确度、较高的温度系数看来,只适用于MCLK了。

那么到底什么样的应用适合使用它,发挥它的特长呢?LPMx.5由外部中断唤醒的应用吗?要知道,其作为MCLK,指令的执行时间都要按毫秒来计算了。

  • 适用于功耗要求比较高的应用。

    常常和其他高频率配合来使用,休眠的时候切换到vlo功耗更低,唤醒后切换到高频率快速完成任务

  • 不觉得从休眠直接唤醒到DCO更快吗?只需要6us,VLO执行一条指令都快1ms了。

    dirtwillfly 说:

    适用于功耗要求比较高的应用。

    常常和其他高频率配合来使用,休眠的时候切换到vlo功耗更低,唤醒后切换到高频率快速完成任务

  • Felix Jiang 说:

    不觉得从休眠直接唤醒到DCO更快吗?只需要6us,VLO执行一条指令都快1ms了。

    适用于功耗要求比较高的应用。

    常常和其他高频率配合来使用,休眠的时候切换到vlo功耗更低,唤醒后切换到高频率快速完成任务

    [/quote]

    VLO 一般不用于指令的执行,一般用来定时唤醒MCU。

    VLO本身不是很精确,受电压和温度的影响,但是可以通过SMCLK 来校准。参考链接文章:http://www.ti.com/lit/an/slaa693a/slaa693a.pdf 

  • "This oscillator is designed to give a MSP430 the ability to periodically wake up from LPM3 without using external hardware such as a crystal."

    我看了一下文档,是用VLO作为timer时钟源,来定期唤醒MCU吗?

    不过在我看来,VLO相比于LFTXCLK没有太大的优势啊。

    两者电流消耗都非常小:

    “The VLO is ultra-low power–its typical power consumption is less than 1 µA.”

    精确程度方面,VLO即便经过校准,肯定还是赶不上32K(校准过程也是一个浪费能量的过程)。

    频率方面,两者处于同一个数量级,没有太大的差别。

    唯一有好处的地方在于,可以省却一个外部晶振,减少成本和PWB空间。除此之外,没有发现什么太大的优点。

    juring_2016 说:

    VLO 一般不用于指令的执行,一般用来定时唤醒MCU。

    VLO本身不是很精确,受电压和温度的影响,但是可以通过SMCLK 来校准。参考链接文章:http://www.ti.com/lit/an/slaa693a/slaa693a.pdf 

  • Felix Jiang 说:

    "This oscillator is designed to give a MSP430 the ability to periodically wake up from LPM3 without using external hardware such as a crystal."

    我看了一下文档,是用VLO作为timer时钟源,来定期唤醒MCU吗?

    不过在我看来,VLO相比于LFTXCLK没有太大的优势啊。

    两者电流消耗都非常小:

    “The VLO is ultra-low power–its typical power consumption is less than 1 µA.”

    精确程度方面,VLO即便经过校准,肯定还是赶不上32K(校准过程也是一个浪费能量的过程)。

    频率方面,两者处于同一个数量级,没有太大的差别。

    唯一有好处的地方在于,可以省却一个外部晶振,减少成本和PWB空间。除此之外,没有发现什么太大的优点。

    VLO 一般不用于指令的执行,一般用来定时唤醒MCU。

    VLO本身不是很精确,受电压和温度的影响,但是可以通过SMCLK 来校准。参考链接文章:http://www.ti.com/lit/an/slaa693a/slaa693a.pdf 

    [/quote]

    减少成本和PCB空间 已经是很大的优点了。。。

  • 不过,要想精确的标定VLO,需要一个较为精准的始终源(一般是LFXT或者REFO;SMCLK或者DCO一般都是通过FLL,也是源于LFXT或者REFO)。

    带有REFO的毕竟是少数(F5x、F6x,少量FR系列;FR5xx都没有。),既然带有了REFO,那何不直接使用REFO(功耗也不是很高)

    如果不带有REFO,则必须要外部32K crystal,既然空间和元件都已经占用了,VLO的意义也就没有了。

    juring_2016 说:

    减少成本和PCB空间 已经是很大的优点了。。。