This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
MSP430F5324 INFO区的flash当作EEPROM使用的。
有时候存储读写都OK。
程序应该没问题。
但是,0x1980后的128个字节写不了,
0X1900后的128个字节偶尔会断电部分丢失成0XFF。
仿真也找不出什么问题。。。
请问相关部门相关人士有没有遇到过呢??
谢谢楼上。
是这样子的。
默认液晶显示123. 我用按键修改成456,并存入EEPROM。
然后,断电-通电-断电-通电----这样子。大概十几次,就变回123.
仿真查看,发现,INFO区存456的地方,被恢复成0XFF了。
只有 0x18e0后部分位置不定出现复位现象。前面的都没有被复位。
还有,0X1980(INFO D)后的地址,写了之后,上电直接复位成0XFF,就是不保存。我是按照例子改的,0X1980之前的都可以保持。BUG吗?MSP430F5324用的人不多,这是BUG?
请赐教
做个试验吧,不掉电的时候能不能正常擦写INF D,如果可以则就是电掉的过快造成的,虽然MCU能够工作在1.8V,但是只有在主频6MHz以下时才能正常工作到1.8V。