This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位讨论下,保险熔断是否一定要写入程序,什么都不写是否不能触发熔断功能?
不烧写程序也是可以烧断熔丝位的。
参考:http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/msp430/f/55/t/127200.aspx
使用下的函数进行程序写入和熔断,但仅仅使用40指令,无法执行熔断,奇怪,还需要其它动作配合吗?
jun zhang29 说: 使用下的函数进行程序写入和熔断,但仅仅使用40指令,无法执行熔断,奇怪,还需要其它动作配合吗?
flags = &H7 + &H18 + &H20 + &H700 + &H40
目前使用的参数 这样可以成功写入,熔断
没具体研究过仿真器的这个指令。
觉得可以用逻辑分析仪抓取其他仿真器进行熔断操作时的时序波形,来对比这个指令
官方烧写软件上有个RESET 功能,当时找不到对应的函数,使用串口分析抓到的指令,难道这个也要这样搞?