MSP430F5X系列的BSL功能如何禁止(删除)呢?固件下载的时候有“允许删除BSL”的选项,但是没有执行“BSL删除”的选项啊?具体怎么操作才能禁止BSL功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
MSP430F5X系列的BSL功能如何禁止(删除)呢?固件下载的时候有“允许删除BSL”的选项,但是没有执行“BSL删除”的选项啊?具体怎么操作才能禁止BSL功能?
Hi XIANHONG xu
您的意思是彻底禁止(或者是破坏掉)BSL,连BSL的密码访问都不要了,对吗?这意味着这个片子里面的程序彻底不能改变了(通过你设计的更新通道除外)。
如果是这样的目的的话,那么:
BSL其实也是TI在单片机中特定区域,写入的一段特殊功能的代码,同时进行了一定的保护(相关寄存器),只要擦除或者是修改它就可以达到你的目的。
1. 你可以在编程的时候,建立一段指向BSL区域的一段代码或者是const数组,这样在烧写的过程中就实现了修改。
2. 在你的程序里编写一段针对BSL区域的操作程序,进行擦除或者混乱覆盖(as your wish),然后在设备运行期间触发这段程序。
不过,比较好奇,什么产品,对安全要求这么高啊?