TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430G2221 I2C Slave收发例程问题

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2221, MSP430G2231
MSP430G2221上,我学习了例程msp430g2x21_usi_15.c,该例程把I2C配置成配置成slave mode,有几个问题请教:
1)我观看其main中最后并没有while(1)让其MCU一直在跑,是程序有错,还是并不需要while1)也可以让芯片一直收到I2C总线上发的消息?
void main(void)
{
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog
  if (CALBC1_1MHZ ==0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF)                                    
  { 
    while(1);                               // If calibration constants erased
                                            // do not load, trap CPU!!
  }
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  Setup_USI_Slave();
 
  LPM0;                                     // CPU off, await USI interrupt
  _NOP();
}
2)我想直接修改该例子实现我自己程序中的收发主I2C总线(Master)上的数据消息,上层系统是Linux上的I2C总线驱动,使用该例程上的程序应该可以和Linux下的I2C总线驱动通信吧?
3Slave mode可以主动发起通信会话发消息给I2C总线吗?
真诚感谢您的指导!!!
  • Kyle Wang,你好!

    (1),因为有LPM0语句的存在,即让CPU进入Low Power Mode0,来数据的话,进入中断处理程序,从中断返回后,CPU仍旧处于LPM0.

    (2).例程中I2C是按协议标准编的,但是请注意‘MSP430G2x21/G2x31 - I2C Slave Receiver / Slave Transmitter, multiple bytes’。

    (3).Slave Mode应该是不能主动发起通信的,它需要等Start信号吧。

  • Lina Lian,您好!

    对于问题3,我的程序除了需要随时等待接收I2C总线上的消息,还需要实现在MSP430启动的时候主动发起通信给I2C总线,用于MSP430与主CPU一些状态的同步,如果Slave Mode补能主动发起通信,那要实现我的功能需求,是否在我需要主动发信息的时候,必须要将USI配置成Master I2C才行呢?

  • Kyle wang, 作为I2C Slave,也是可以发送消息,但是主动发起的Start信号只能是I2C Master产生。

  • Lina Lian,您好!

    谢谢!I2C slave可以发送消息,例程里有程序,但是我程序是想主动让MSP430(SLAVE)发消息到I2C总线(MASTER),这是否可以?

    按你的意思,I2C slave应该不能主动发消息,而是需要等待master的start信号

    PS:我的程序是想PORT的 ISR里主动发消息到I2C总线上

  • 对的,IIC通讯中,总线时钟CLK均由MASTER提供,START信号包含CLK的状态,故SLAVE是不能主动发起通讯的,但是可以发送STOP停止通讯,NACK告诉主机通讯错误,ACK告诉主机通讯成功

  • 您好,

    我的平台是NS115,采用ARM Cortex A9 MPCore,MSP430通过P1.6、P1.7与ARM核I2C总线通信,MSP430其他引脚上挂载众多其他设备模块,如射频、SIM卡等。

    ARM上跑的是Linux系统,Linux内核有I2C总线驱动,单片机部分的程序有功能需求:

    1. ARM端程序下发I2C命令通知MSP430关闭射频(ARM端->MSP430);

    2. MSP430端程序检测到SIM卡插入(引脚中断检测),则发I2C命令通知ARM端进行相应的处理(MSP430 ->ARM端)。

    所以,我除了写单片机部分的程序,还应该需要写ARM端这部分通信的I2C设备驱动程序。

    因为我看点Linux的I2C总线驱动,似乎都是在充当着Master,所以,我想是否在单片机端都应该配置成slave,但是如果是slave的话,当实现需求2的时候,不能主动发起I2C命令....

    以上求教如何实现?

  • Kyle wang,你好。MSP430G2231这边的USI的I2C mode应该支持多 master形式,可以进行总线仲裁。具体请参照user guide的14.2.4.8 Arbitration。

  • Kyle wang 说:

    1. ARM端程序下发I2C命令通知MSP430关闭射频(ARM端->MSP430);

    容易实现,不用多说了。

    Kyle wang 说:

    2. MSP430端程序检测到SIM卡插入(引脚中断检测),则发I2C命令通知ARM端进行相应的处理(MSP430 ->ARM端)。

    Master端采用定时轮询的方式,比如500ms发送一个命令给MSP430要求读取SIM卡插入状态,如果插入了MSP430返回状态。

    ARM端只不过是发送一个7位地址+写----8位命令-----7位地址+读;

    就OK了。

     

     

  • 这种方案可行,谢谢!