This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430F5529LaunchPad上的既有公头又有母座的插针哪里可以买到

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP

最近在做一款430单片机的LaunchPad,想要用到MSP430F5529LaunchPad上的既有公头又有母座的插针,但是在网上找遍了也没找到,请问是从哪里买的,求一个地址链接。

非常感谢。

  • LaunchPad在官网有相应的硬件设计文件,链接:http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP-EXP430F5529LP/latest/index_FDS.html。

    其中有元器件Bom表,可以查看LaunchPad所用器件的型号,根据型号可以在网上搜索。这是我搜到的接插件厂家:

    http://www.yccnt.com/typelist.asp?BigClassname=&SmallClassName=&page=7

    可以联系厂家咨询更多信息。

    如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮。 感谢您对TI的大力支持!

  • 选针长的排座就ok了。某宝网上有很多

  •    专业的叫法是:PC/104排针,PC/104板卡上下一层一层叠加,总线信号通过它连通。标准是长针的,最下面一块用短针;有2X20,2X32两种。间距有2.54mm,好像也有2.00mm的。连接非常可靠,我在高可靠场合,车载场合经常用到.

      FYI  !