This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430FR2633技术问题咨询



你好,请问几个问题。

问题一: PC软件上的Delta参数值,通过底层代码是通过访问哪个结构体怎么样能获取得到?

问题二: ADC外部电压,P1.0采样回来的值一直不变。经过确认,P1.0口存在1.45V或0V时候采样回来的值还是同一数字。

         工程源码采用官方的源码,参考电压AVCC-AVSS的工程(调试采样回来的数及工程源码见附件)

问题三: 开发板上的两个端口cap sensor输入,转换量程设置为2800,但由时候PC软件获取到的值超过了2800?

    // Conversion Control Parameters
    .ui16ConversionCount = 2800,
    .ui16ConversionGain = 125,
    .ui8FreqDiv = 1,