This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教: 如何保证调试程序时不擦除FRAM定义的数据区? CCStudio MSP430FR5994.cmd 应当如何设置?

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, CCSTUDIO

您好!

最近在应用MSP430FR5994时, 遇到一些问题不明白

问题1:

请问我在使用 CCStudio  MSP430FR5994时, 如何设定我的数据在按下调试按钮时不被擦除?

我尝试在GROUP(READ_WRITE_MEMORY) 加入我的变量, 但是编译出错.

lnk_msp430fr5994.cmd

SECTIONS
{
    GROUP(RW_IPE)
    {

        GROUP(READ_WRITE_MEMORY)
        {

            .TI.persistent : {}              /* For #pragma persistent            */
            .cio           : {}              /* C I/O Buffer                      */
            .sysmem        : {}              /* Dynamic memory allocation area    */
            // .MyVars		   : {}				 /* My data*/
        } PALIGN(0x0400), RUN_START(fram_rw_start)

        GROUP(IPENCAPSULATED_MEMORY)
        {

            .ipestruct     : {}              /* IPE Data structure             */
            .ipe           : {}              /* IPE                            */
            .ipe_const     : {}              /* IPE Protected constants        */
            .ipe:_isr      : {}              /* IPE ISRs                       */
        } PALIGN(0x0400), RUN_START(fram_ipe_start) RUN_END(fram_ipe_end) RUN_END(fram_rx_start)

    } > 0x4000

	// ADD by : 2017-6-18 22:27:50
	//.TI.persistent : {} >> FRAM|FRAM2
    //.TI.noinit : {} >> FRAM|FRAM2
    // end of ADD

    .cinit            : {}  > FRAM          /* Initialization tables             */
    .binit            : {}  > FRAM          /* Boot-time Initialization tables   */
    .pinit            : {}  > FRAM          /* C++ Constructor tables            */
    .init_array       : {}  > FRAM          /* C++ Constructor tables            */
    .mspabi.exidx     : {}  > FRAM          /* C++ Constructor tables            */
    .mspabi.extab     : {}  > FRAM          /* C++ Constructor tables            */
    .text:_isr        : {}  > FRAM          /* Code ISRs                         */


#ifndef __LARGE_DATA_MODEL__
    .const            : {} > FRAM           /* Constant data                     */
#else
    .const            : {} >> FRAM | FRAM2  /* Constant data                     */
#endif

#ifndef __LARGE_DATA_MODEL__
    .text             : {} > FRAM           /* Code                              */
#else
    .text             : {} >> FRAM2 | FRAM  /* Code                              */
#endif

    #ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
        #if __TI_COMPILER_VERSION__ >= 15009000
            #ifndef __LARGE_DATA_MODEL__
                .TI.ramfunc : {} load=FRAM, run=RAM, table(BINIT)
            #else
                .TI.ramfunc : {} load=FRAM | FRAM2, run=RAM, table(BINIT)
            #endif
        #endif
    #endif

    .jtagsignature      : {} > JTAGSIGNATURE
    .bslsignature       : {} > BSLSIGNATURE

    GROUP(SIGNATURE_SHAREDMEMORY)
    {
        .ipesignature       : {}            /* IPE Signature                     */
        .jtagpassword       : {}            /* JTAG Password                     */
    } > IPESIGNATURE

    .bss        : {} > RAM                  /* Global & static vars              */
    .data       : {} > RAM                  /* Global & static vars              */
    .TI.noinit  : {} > RAM                  /* For #pragma noinit                */
    .stack      : {} > RAM (HIGH)           /* Software system stack             */

    .tinyram    : {} > TINYRAM              /* Tiny RAM                          */

    /* MSP430 INFO memory segments */
    .infoA : type = NOINIT{} > INFOA
    .infoB : type = NOINIT{} > INFOB
    .infoC : type = NOINIT{} > INFOC
    .infoD : type = NOINIT{} > INFOD
    .MyVars : type = NOINIT{} > MYVARS


    .leaRAM      : {} > LEARAM               /* LEA RAM                           */
    .leaStack    : {} > LEASTACK (HIGH)      /* LEA STACK                         */

    /* MSP430 interrupt vectors */

    .int00       : {}               > INT00
    .int01       : {}               > INT01
    .int02       : {}               > INT02
    .int03       : {}               > INT03
    .int04       : {}               > INT04
    .int05       : {}               > INT05
    .int06       : {}               > INT06
    .int07       : {}               > INT07
    .int08       : {}               > INT08
    .int09       : {}               > INT09
    .int10       : {}               > INT10
    .int11       : {}               > INT11
    .int12       : {}               > INT12
    .int13       : {}               > INT13
    .int14       : {}               > INT14
    .int15       : {}               > INT15
    .int16       : {}               > INT16
    .int17       : {}               > INT17
    LEA          : { * ( .int18 ) } > INT18 type = VECT_INIT
    PORT8        : { * ( .int19 ) } > INT19 type = VECT_INIT
    PORT7        : { * ( .int20 ) } > INT20 type = VECT_INIT
    EUSCI_B3     : { * ( .int21 ) } > INT21 type = VECT_INIT
    EUSCI_B2     : { * ( .int22 ) } > INT22 type = VECT_INIT
    EUSCI_B1     : { * ( .int23 ) } > INT23 type = VECT_INIT
    EUSCI_A3     : { * ( .int24 ) } > INT24 type = VECT_INIT
    EUSCI_A2     : { * ( .int25 ) } > INT25 type = VECT_INIT
    PORT6        : { * ( .int26 ) } > INT26 type = VECT_INIT
    PORT5        : { * ( .int27 ) } > INT27 type = VECT_INIT
    TIMER4_A1    : { * ( .int28 ) } > INT28 type = VECT_INIT
    TIMER4_A0    : { * ( .int29 ) } > INT29 type = VECT_INIT
    AES256       : { * ( .int30 ) } > INT30 type = VECT_INIT
    RTC_C        : { * ( .int31 ) } > INT31 type = VECT_INIT
    PORT4        : { * ( .int32 ) } > INT32 type = VECT_INIT
    PORT3        : { * ( .int33 ) } > INT33 type = VECT_INIT
    TIMER3_A1    : { * ( .int34 ) } > INT34 type = VECT_INIT
    TIMER3_A0    : { * ( .int35 ) } > INT35 type = VECT_INIT
    PORT2        : { * ( .int36 ) } > INT36 type = VECT_INIT
    TIMER2_A1    : { * ( .int37 ) } > INT37 type = VECT_INIT
    TIMER2_A0    : { * ( .int38 ) } > INT38 type = VECT_INIT
    PORT1        : { * ( .int39 ) } > INT39 type = VECT_INIT
    TIMER1_A1    : { * ( .int40 ) } > INT40 type = VECT_INIT
    TIMER1_A0    : { * ( .int41 ) } > INT41 type = VECT_INIT
    DMA          : { * ( .int42 ) } > INT42 type = VECT_INIT
    EUSCI_A1     : { * ( .int43 ) } > INT43 type = VECT_INIT
    TIMER0_A1    : { * ( .int44 ) } > INT44 type = VECT_INIT
    TIMER0_A0    : { * ( .int45 ) } > INT45 type = VECT_INIT
    ADC12_B      : { * ( .int46 ) } > INT46 type = VECT_INIT
    EUSCI_B0     : { * ( .int47 ) } > INT47 type = VECT_INIT
    EUSCI_A0     : { * ( .int48 ) } > INT48 type = VECT_INIT
    WDT          : { * ( .int49 ) } > INT49 type = VECT_INIT
    TIMER0_B1    : { * ( .int50 ) } > INT50 type = VECT_INIT
    TIMER0_B0    : { * ( .int51 ) } > INT51 type = VECT_INIT
    COMP_E       : { * ( .int52 ) } > INT52 type = VECT_INIT
    UNMI         : { * ( .int53 ) } > INT53 type = VECT_INIT
    SYSNMI       : { * ( .int54 ) } > INT54 type = VECT_INIT
    .reset       : {}               > RESET  /* MSP430 reset vector         */

}
/****************************************************************************/
/* MPU/IPE SPECIFIC MEMORY SEGMENT DEFINITONS                               */
/****************************************************************************/

#ifdef _IPE_ENABLE
    #define IPE_MPUIPLOCK 0x0080
    #define IPE_MPUIPENA 0x0040
    #define IPE_MPUIPPUC 0x0020

    // Evaluate settings for the control setting of IP Encapsulation
    #if defined(_IPE_ASSERTPUC1)
        #if defined(_IPE_LOCK ) && (_IPE_ASSERTPUC1 == 0x08))
            fram_ipe_enable_value = (IPE_MPUIPENA | IPE_MPUIPPUC |IPE_MPUIPLOCK);
        #elif defined(_IPE_LOCK )
            fram_ipe_enable_value = (IPE_MPUIPENA | IPE_MPUIPLOCK);
        #elif (_IPE_ASSERTPUC1 == 0x08)
            fram_ipe_enable_value = (IPE_MPUIPENA | IPE_MPUIPPUC);
        #else
            fram_ipe_enable_value = (IPE_MPUIPENA);
        #endif
    #else
        #if defined(_IPE_LOCK )
            fram_ipe_enable_value = (IPE_MPUIPENA | IPE_MPUIPLOCK);
        #else
            fram_ipe_enable_value = (IPE_MPUIPENA);
        #endif
    #endif

    // Segment definitions
    #ifdef _IPE_MANUAL                  // For custom sizes selected in the GUI
        fram_ipe_border1 = (_IPE_SEGB1>>4);
        fram_ipe_border2 = (_IPE_SEGB2>>4);
    #else                           // Automated sizes generated by the Linker
        fram_ipe_border2 = fram_ipe_end >> 4;
        fram_ipe_border1 = fram_ipe_start >> 4;
    #endif

    fram_ipe_settings_struct_address = Ipe_settingsStruct >> 4;
    fram_ipe_checksum = ~((fram_ipe_enable_value & fram_ipe_border2 & fram_ipe_border1) | (fram_ipe_enable_value & ~fram_ipe_border2 & ~fram_ipe_border1) | (~fram_ipe_enable_value & fram_ipe_border2 & ~fram_ipe_border1) | (~fram_ipe_enable_value & ~fram_ipe_border2 & fram_ipe_border1));
#endif

#ifdef _MPU_ENABLE
    #define MPUPW (0xA500)    /* MPU Access Password */
    #define MPUENA (0x0001)   /* MPU Enable */
    #define MPULOCK (0x0002)  /* MPU Lock */
    #define MPUSEGIE (0x0010) /* MPU Enable NMI on Segment violation */

    __mpu_enable = 1;
    // Segment definitions
    #ifdef _MPU_MANUAL // For custom sizes selected in the GUI
        mpu_segment_border1 = _MPU_SEGB1 >> 4;
        mpu_segment_border2 = _MPU_SEGB2 >> 4;
        mpu_sam_value = (_MPU_SAM0 << 12) | (_MPU_SAM3 << 8) | (_MPU_SAM2 << 4) | _MPU_SAM1;
    #else // Automated sizes generated by Linker
        #ifdef _IPE_ENABLE //if IPE is used in project too
        //seg1 = any read + write persistent variables
        //seg2 = ipe = read + write + execute access
        //seg3 = code, read + execute only
    	       mpu_segment_border1 = fram_ipe_start >> 4;
    	       mpu_segment_border2 = fram_rx_start >> 4;
    	       mpu_sam_value = 0x1573; // Info R, Seg3 RX, Seg2 RWX, Seg1 RW
        #else
    	       mpu_segment_border1 = fram_rx_start >> 4;
    	       mpu_segment_border2 = fram_rx_start >> 4;
    	       mpu_sam_value = 0x1513; // Info R, Seg3 RX, Seg2 R, Seg1 RW
        #endif
    #endif
    #ifdef _MPU_LOCK
        #ifdef _MPU_ENABLE_NMI
            mpu_ctl0_value = MPUPW | MPUENA | MPULOCK | MPUSEGIE;
        #else
            mpu_ctl0_value = MPUPW | MPUENA | MPULOCK;
        #endif
    #else
        #ifdef _MPU_ENABLE_NMI
            mpu_ctl0_value = MPUPW | MPUENA | MPUSEGIE;
        #else
            mpu_ctl0_value = MPUPW | MPUENA;
        #endif
    #endif
#endif

main.c

#pragma SET_DATA_SECTION(".MyVars")
CONFIG g_config;
#pragma SET_DATA_SECTION()