This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCS使用MSP4-FET430UIF仿真,老是自动断开连接,软件无响应,怎么办?

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

CCS使用MSP4-FET430UIF仿真,老是自动断开连接,软件无响应,怎么办?

软件经常需要任务管理器关闭, Version: 7.2.0.00013

刚开始仿真没问题,一旦全速或者其他步进稍微点快点,就可以发现目标板已经自动运行,然后软件整个界面无响应,需要打开任务管理器关闭,任务管理器中显示CCS占用CPU25-26%.

操作系统是WIN7 64位

  • CCS使用MSP4-FET430UIF仿真,老是自动断开连接,软件无响应,怎么办?

    软件经常需要任务管理器关闭, Version: 7.2.0.00013

    刚开始仿真没问题,一旦全速或者其他步进稍微点快点,就可以发现目标板已经自动运行,然后软件整个界面无响应,需要打开任务管理器关闭,任务管理器中显示CCS占用CPU25-26%.

    Eric:

    你指的是MSP-FET仿真器吧?

    仿真什么芯片,用SBW两线仿真吗?

    注意仿真口到芯片的连线不要太长,最好在10cm以内。

  • 是的,仿真器是MSP-FET430UIF

    仿真线是杜邦线,大概15cm长,

    我估计可能跟我在程序中使ADC处于不间断的采集有关,

    一般这种情况都出现在ADC连续模式,跟看门狗启动模式中,

    看门狗我能关,但是ADC连续模式关了,仿真的真是够呛啊

  • 开始可以正常仿真,说明软件和硬件都没有问题,能正常使用。

    全速运行界面无响应,很可能是pc和仿真器之间、或仿真器和开发板之间通讯失败。

  • 我认为应该是芯片的时钟没接受仿真控制的缘故,或者说是毕竟是两个芯片的通讯,是两个芯片的时钟设置不怎么匹配导致了这一结果