TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CapTIvate触控微控制器常见问题

Other Parts Discussed in Thread: LDC1314, MSP430FR2633, CAPTIVATE-PGMR, CAPTIVATE-METAL, TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK

讲师:

陈立新 德州仪器微控制器产品应用经理

徐康程 德州仪器微控制器产品应用工程师

宋扬   德州仪器微控制器产品市场工程师 

赵炜   德州仪器微控制器产品应用工程师

 

相关参考设计:

Wireless IoT, Bluetooth® Low Energy, 4½ Digit, 100kHz True RMS Digital Multimeter Reference Design

采用 Sharp LCD 的 Touch Through Glass(通过玻璃触控)参考设计

具有蓝牙低耗能和电容式触控的通道控制面板参考设计

抗噪声电容触控 HMI 参考设计

应用采用 CapTIvate 技术的 TI 微控制器的 64 按钮电容式触控面板参考设计

 

常见问题:

1、采用captivate MSP430mcu能够在15cm或者更大范围内检测到不断靠近的人或者手。那么公共场所卫生间使用的是不是这个技术。在智能家居中使用这个技术,性价比超高了。

A您这个想法很好,确实可以,目前用的比较多的是红外技术

 

2、如果无法避免平行导线,如果加隔离包络线,请问这样可以不?

A可以,注意一下包络线和走线的间距,因为它们之间会形成寄生电容

 

3、CapTIvate触控技术功耗怎么样?用电池来供电是否能够长期使用?

A低功耗是MSP430的优势, 常见的触摸设计在待机时的平均功耗通常在10uA以下

 

4、MSP CapTIvate™ MCU 开发套件的板子上有一层有机玻璃板,我自己也做了一小板,不加有机玻璃板程序会卡死在那里(没有深人了解卡在哪个代码位置),后来也试着加块有机玻璃板,就不会卡死,那2633是否有要求一定要添加一层绝缘有机玻璃板呢?

A是否您直接用手摸电极导致程序故障?您可以配合CDC工具看看不用绝缘层,直接手摸电极,信号的变化

 

5、charge noise是如何实现软件和硬件调频的。120HZ和60HZ是怎么切换的?

Acaptivat 支持 frequency hopping, 也就是在四个不同的频率下扫描,一个按键获得四组数据,从而过滤掉有噪声的频率

 

6、具有CapTIvate技术的MCU,其所消耗的电池电量相比较同类MCU耗电量上有哪些特点?

AMSP430是以超低功耗作为我们的产品DNA的,具有Captivate技术的产品功耗也是坚持了超低功耗设计,基本没有什么区别

 

7、接近感应距离会随着面板厚度的增加会变短吗,还是软件上可以调节?

A接近感应的感应距离会随着面板的材质和结构而变化,芯片检测的灵敏度可以通过软件灵活调整

 

8、我们公司产品是电力产品,大电流,高谐波环境会影响触摸效果吗?

A会有影响,但是我们的产品针对强电磁干扰做了硬件的优化和软件抗干扰库。

 

9、TI Captivate 触控技术的电容传感器驱动电压是1.5V吗?是否满足IEC6100-4-6和IEC6100-4-2等电磁兼容性标准的技术要求?

A工作电压是1.8-3.6V,IEC61000-4-6/-2我们已经通过,官网上有相应的权威测试报告

 

10、按键数较多时是否支持多点触控?相对于目前的电容屏已有了较为成熟的应用案例及开源的代码支持有哪方面的优势?

A(更新答案)我们的应用方向是触摸按键、滑条、滚轮、接近感应。针对这些应用,对同时触摸没有点数的限制,可以识别所有按键同时按下

 

11、现在说的是430的某些单片机里集成了这个控制器,那外围电路呢,比如不同厂家的触摸电容器都可以很好的兼容么?还是ti 有自己指定的外围?

A除了集成的captivate模块,其他部分可以作为普通的MSP430单片机使用

 

12、灵敏度可以根据应用场景灵活的调整,这种调整是自动的吗?是怎么自动调整的?

A调试过程中可以手动调整基准,在工作过程中,芯片会在此基准上,根据环境变化做相应的自动调节

 

13、如果手可以接触到电路板背面,会发生误检测吗?

A可以在PCB背面铺地屏蔽,我们的软件也可以检测反向触摸

 

14、触摸唤醒硬件在CPU关闭的情况下可持续扫描多少个电极?

A可以同时扫描4个电极,如果做相应的软件优化,可以扫描所有的按键

 

15、走线不平行怎么弄?大部分情况都是平行的啊

ATX 之间可以平行,RX之间也可以平行,只是TX和RX不要平行走一起,实在没办法的话中间加地线隔开

 

16、接近传感能通过提高功率来增加距离吗?

A主要是通过增大电极的设计来增加距离,增加扫描周期也可以提高距离,但是效果有限

 

17、抗噪声是怎么测试的?固定的噪声源还是其他的?

A针对不同的测试都有专业设备测试,测试设备从几万到几十万不等, 对系统注入噪声,再看触摸信号或反应

 

18、这个用的什么协议传输的数据?

A这个除了触摸也是一个通用MCU,可以根据需要调整, CDC生成的默认工程用UART 或者I2C

 

19、captivate在应用设计中必须使用TI的软件算法库吗?以库的形式还是源代码的形式提供?

A库的形式,但是用户可以获得原始通道信号值, 可以自己加算法处理

 

20、触摸的最大距离多少?

A与电极面积,结构设计有关,比较靠谱的是20cm以下

 

21、触控按键距离近的,如何处理误触发?

A结构设计实在无法修改的, 只能通过软件判断优先触发顺序或信号强度,做算法来处理

 

讲师:陈立新

 

1、现在有一款CapcitivBoostPack,这个应该可以使用这个Captivate技术的库吧。另外,如果应用在自行设计的产品上,是否有硬件设计指南和有关的要求。

AcaptivateBoostPack是针对MSP430以前的 touch IO设计的,不太适用现在新一代电容触摸技术 captivate。可以参考网上资源得到详细的软硬件指南:http://www.ti.com/captivate

 

2、传统电容式触控与captivate触控技术有什么区别?解决了雨水潮湿等失控问题了吗?他最大的优势在哪里?

A电容触控有很多方法,不同的技术有不同的特点。新的一代电容触控captivate技术的优势是灵敏度高,功耗低,抗干扰好。

 

3、CAPTIvate支持多少触控接口,可以支持滑条按键的应用吗?

A现在fr2633有16 touch io,可以支持self touch, 和mutual touch, 最多支持64按键,可以支持滑条和转轮应用,滑条和转轮的分辨率很高,可以达到1024

 

4、FR2633与LDC1314接近感应有什么不同?优劣势在哪里?

AFR2633是charge transfer原理,LDC/FDC是电容引起频率变化原理。

 

5、触控方面会不会受到附近电机的电噪声干扰?

A电机会干扰,但是captivate有很多抗干扰设计,我们也做过电机抗干扰试验,通过一些设计,可以避免

 

6、亚克力支持多厚?

A现在有客户用captivate 触控,12cm亚克力厚度,按键pad大小可以决定厚度多少。

 

7、可以同时几点触摸?

A (更新答案)我们的应用方向是触摸按键、滑条、滚轮、接近感应。针对这些应用,对同时触摸没有点数的限制,可以识别所有按键同时按下

 

8、这个技术是需要相应的硬件支持的,那其他系列的MCU要是没有相应的硬件的话那是不是就不能很好的支持这个技术了?

A可以前端触控用fr2633,fr2633有uart,i2c,gpio和其他MCU通讯

 

9、静电会造成误触发吗?

A如果设计不当,会reset.我们captivate有做过抗干扰设计,从板子设计,和软件设计,都有详细guide,可以参考下面文件了解captivate过的静电干扰等级,8kv contact discharge 15kv air discharge. http://www.ti.com/lit/wp/slay045/slay045.pdf

 

10、MCU的安全性怎么用?能否用于金融支付产品

AMSP430FR2633的安全性很好,有fram 防反设计技术, 内存的读写保护

 

11、采用captivate技术的低功耗电容式msp430 mcu。抗干扰、抗污染能力怎么样?与传统的触控相比呢?

A抗干扰能力很好,请参考具体第三方测试报告

http://www.ti.com/lit/wp/slay045/slay045.pdf

 

12、木头几毫米可以 工作?

A取决于什么木头,现在有测试过10mm的厚度,可以更厚

 

13、可以穿透建筑水泥吗?

A理论上可以,要看多厚,还有pad多大

 

14、由单个纽扣电池供电的情况下,设备的运行时间最长可以多长?

A要看什么应用,电池大小,我们0.9uA/button

 

15、说到防水,在潮湿环境下,按键表面有水的情况下,还能保证按键识别的准确性吗?

A可以,只要水珠没有同时覆盖多个按键

 

16、那对于阻抗匹配有什么要求么?

A没有特别要求,要求寄生电容有控制

 

17、原来eZFET(G2系列板上的)支持captivate的开发吗?

A需要 CAPTIVATE-PGMR 才可以 同时debug captivate 和download

 

18、能不能支持线性调节的?

A根据手指按压的程度不同,手指接触按键的面结不同,captivate敏感到的电容变化也不同,基本是递增的,但不是完全线性的

 

19、有做过DEMO:30mm手势感应太灵敏了,很容易误触发 

A30cm感应是因为captivate灵敏度很高的原因,这个要求touch pad有一定面积,而且要稳定工作,需要一些抗干扰设计

 

  • jingxin zou said:

    CapTIvate触控微控��器测试中msp430安装iar必须安装在C盘?另外,iar的保存路径必须是英文文件夹?

    Hi Jingxin,

    这个是IAR的软件问题,我印象中不需要装在C盘,这种IDE 工具一般都不建议中文文件夹,说不定什么时候就出问题,除了IAR 你也可以尝试TI的CCS,现在都是免费提供,没有任何代码大小限制。

    regards

    KC

  • jingxin zou said:

    有项目关于电子锁等类似应�因为是由电池供电来运行,所以这就意味着低功耗不可或缺。而位于电机驱动大门附近的安防面板等其他应用,则会对供电线路或电机发出的电噪声十分敏感。在这些情况下,CapTIvate技术如何来实现低耗电量,延长电池使用寿命?如何抗干扰应对挑战?

    Hi Jingxin,

    1. 关于低功耗设计,主要从两个方面考虑,一个是芯片自身,本来低功耗就是MSP430的传统优势,配合LPM模式的使用,实现超低功耗,另一个是系统设计,在触摸按键的应用中,要综合考虑触摸手感和加大扫描间隔等问题来降低功耗。

    2. 抗干扰能力强也是CapTIvate技术的优势之一,先参考一下我们官网的测试报告: http://www.ti.com/lit/wp/slay045/slay045.pdf, 在第9页有链接到具体的测试数据,而具体的实现方式如下:

    简单的概括就是从外围器件、芯片内部硬件模块、软件滤波三个主要方面来处理,详细可以参考下面文档

    英文手册(保持更新)其中的Design Guide->Noise Immunity 章节:http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center/latest/exports/docs/users_guide/html/CapTIvate_Technology_Guide_html/markdown/index.html

    中文手册(定期更新,如果想参考最新的手册,请看上面英文版本)

    http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/zhcu200/zhcu200.pdf

    regards

    KC

  • 触摸按键的下方加不加铜皮的区别是什么,还有就是MSP430的部分EVM板的触摸按键的下方都会加间隔较大的栅格铜皮,这个栅格之间的间隔有具体要求吗?还是有相应的计算公式?

    触摸按键旁边的铜皮有什么具体要求,实心还是栅格,还是不加都有都有什么相应的影响呢?

  • chundong jia said:

    电漂移怎么解决?

    干扰带�的采集错误怎样避免呢?

    Hi Chundong,

    您这里的电漂移是指电源纹波波动?这个也属于噪声干扰的一部分,可以参考我在这个帖子之前的回答。

    regards

    KC

  • gaon2 said:

    用CapTIvate技术,适用于哪些表面材料�比如玻璃,金属,木材等?

    Hi gaon,

    通常设计,表面材料只要是非导电的材质都可以应用在CapTIvate技术上,玻璃,塑料,木材都可以。

    在金属触摸的应用中可以采用金属面板,具体参考  http://www.ti.com/tool/captivate-metal

    regards

    KC

  • anguo wang said:

    通过了解captivate技术,他有着非常强的优势。在人机界面中能得到很好的体验,而且支持近距离感应。在产品是使用会有比较好的竞争力。那么请问含captivate 技术的MSP430mcu最大支持多少路触摸按键?在恶劣环境中,怎么避免各种干扰?如潮湿环境、水滴、玻璃厚度要求等。


    Hi anguo,

    CapTIvate 目前已量产的芯片最大支持16路自电容或者64路互电容触摸按键。针对不同的应用场景,如您提到的潮湿环境、水滴、玻璃厚度要求等,需要从结构、PCB设计、软件库的使用等多方面有针对性的调整设计,我们在设计手册中有不同章节针对这些应用阐述设计方法。 电容触摸设计往往需要具体问题具体分析。

    regards

    KC

  • 张维 said:

    具有多按钮的低功耗触摸面板中��些按钮是否可通过具有 CapTIvate™ 技术的单个 MSP 微控制器 (MCU) 来控制?如果可以,是如何进行的?如不行是何原因呢?

    Hi 张维,

    不知道您说的多按钮最多多少个? 目前CapTIvate的芯片单个最多支持64个按键,通过16个触摸通道进行矩阵设计, 8X8=64. 如果超出64个按键可以考虑多个MCU来处理。

    regards

    KC

  • 张维 said:
    CapTIvate 设计支持使用主机 PC 进行实时传感器调节吗?

    Hi 张维,

    支持的,PC端有个调试工具:CapTIvate Design Center, 简称CDC, 需要配合调试板: programmer/debugger board

    regards

    KC

  • 张维 said:

    CapTIvate 技术在功耗最�的情况下的噪声抗扰度如何?

    Hi 张维,

    您这个问题比较开放式,一般情况下,强噪声干扰都是从电源处引入的居多,比如工业,家电的应用产品,这个时候往往更关注抗噪声能力,而对便携式设备的应用,关注低功耗的更多,因为使用电池供电。

    如果要提高抗噪声能力,势必在功耗上做出一定牺牲,比如增加各种滤波处理,当然,具体问题还需要具体分析,有关噪声抗扰度,您可以参考我们的测试报告:

     http://www.ti.com/lit/wp/slay045/slay045.pdf, 在第9页有链接到具体的测试数据

    regards

    KC

  • 张维 said:

    如何有效防范发生电气过载或对数据或代码存储器造成干扰?

    Hi 张维,

    电气过载问题已经超出本帖的内容。

    你是要做电机控制么?如果要保护MCU,需要监控电流的状态并对输出进行控制,有一些MSP430 的TIMERB 支持根据外部输入状态或者比较器输出的结果直接把TIMER_B的输出切换到高阻态,也就是过流的时候自动停止PWM输出。

    regards

    KC

  • 张维 said:

    CapTIvate技术可否测量宽动态��容范围?

    Hi 张维,

    支持0-300pF的电容范围。

    regards

    KC

  • JINBIAO LI said:

    1动物爬过会不会��发    

    2如果按键线很长会不会有影响

    Hi JINBIAO,

    1. 动物的脚掌如果触摸到按键上产生的信号过了触发门限就会和人手指触摸是一样的效果,因为都是导体。

    2. 按键线支持的长度和PCB整版以及结构的设计有关,需要计算按键走线上寄生电容的大小,可以参考应用手册上有关走线 layout部分的内容。

    regards

    KC

  • Cheng Yao said:

    我想知道 具体应用的产品包括哪�类或者说已经用在哪些产品上了??

    Hi Cheng Yao,

    只要是有人机交互的产品都可以使用,比如电视、投影机、电磁炉、电子锁、音箱、随身播放器、耳机、电梯等等。

    regards

    KC

  • Songying Yang1 said:

    请问CapTIvate触��微控制器如何解决误操作或误识别的问题,即关于有效信号的识别和错误信号的抗干扰性方面的问题,谢谢专家。

    HI Songying,

    这是一个很开放的问题,牵涉到误操作、误识别产生的原因,是结构设计问题,PCB layout问题,还是噪声干扰问题,需要找出问题的根由再具体问题具体解决。

    regards

    KC

  • Songying Yang1 said:

    看到关于CapTIvate技术的相�宣传资料中指出,CapTIvate触控技术非常灵敏,不仅能够测量小至10飞法的电容值变化和高达300皮法的宽动态电容范围,还能透过60mm厚的玻璃罩和最厚达25mm的塑料罩来感测触碰,而其特殊的防护通道能够探测下雨等天气变化,并根据特定环境进行相应的调节。

    我想请问专家,CapTIvate触控技术如何识别触碰信号?提高了灵敏度是否意味着会带来更大的功耗问题呢?

    Hi Songying,

    您对CapTIvate的宣传资料看的很仔细啊。谢谢 :)

    CapTIvate如何识别触碰信号是电容检测的原理, 简单来说,CapTIvate内部的检测模块会识别PCB板上的电极与周围环境形成的电容(互电容的话就是电极与电极之间形成的电容)的容值变化,当手靠近触摸按键时,这个电容值会产生变化,CapTIvate模块通过内部采样电容进行采样判断,识别出这个变化并转化成数字信号,如果信号强到过了门限就触发触摸事件。 

    提高灵敏度不一定总是增加功耗,要看是如何提高灵敏度的,比如说通过调整触摸门限也可以提高灵敏度,这个时候功耗是没有变化,但是如果通过加大触摸电极的方法来增加灵敏度,是有可能增加功耗。

    regards

    KC

  • Songying Yang1 said:

    CapTIvate™ �术是否也可以实现接近感应和 3D 手势感应?功耗方面是否也会有所增加?

    Hi Songying,

    是的,可以实现接近感应和3D手势,在和没有这两个功能的同样PCB设计下,功耗自然是会增加的。但是如果从应用角度来考虑,如果没有接近感应功能的时候,PCB需要在待机的时候扫描所有按键(假设有几十个按键), 而有接近感应功能的时候,一旦待机,只有这一个接近感应按键在定期扫描,其他所有按键都不扫描,这个功耗就不一定谁高谁低了。

    regards

    KC

  • Youzhi YANG said:

    最新的captivate触控技术是否支持�下触控?

    Hi Youzhi,

    如果您指的是带着腕表一边游泳一边触摸,目前不支持普通触摸(用非导电材料做触摸面板),但是用金属触摸可以实现,因为金属触摸不怕水。

    regards

    KC

  • Youzhi YANG said:

    若触控效果不理想或干扰信号的�动作较多,是否可以采用增大电极面积或触控面积的途径解决?

    Hi Youzhi,

    这个需要定位清楚效果不理想或误动作多的根本原因再进行修改,如果只是灵敏度不够,可以考虑增大面积或减少面板厚度的方法,如果是有噪声干扰,那要从抗噪声干扰设计的方向去解决,单单加大电极面积可能把干扰信号也放大了。

    regards

    KC

  • Youzhi YANG said:

    captivate触控技术在电磁干扰方面�否有相关保障或指标?

    Hi Youzhi,

    有关噪声抗扰度,您可以参考我们的测试报告:

     http://www.ti.com/lit/wp/slay045/slay045.pdf, 在第9页有链接到具体的测试数据

    在应用手册中也有针对抗噪声设计需要注意的事项。

    英文手册(保持更新)其中的Design Guide->Noise Immunity 章节:http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center/latest/exports/docs/users_guide/html/CapTIvate_Technology_Guide_html/markdown/index.html

    中文手册(定期更新,如果想参考最新的手册,请看上面英文版本)

    http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/zhcu200/zhcu200.pdf

    regards

    KC

  • Youzhi YANG said:

    1.关于同时触摸�键个数的支持,看到常见问题汇总中,第一部分的第10个问题说是“可以支持至多4个按键同时触摸”,但是在第二部分的第7个问题的回复却是“取决于设计,现在有一个参考设计作了同时5个按键”,似乎有矛盾,烦请专家解释。
    2.captivate的触控芯片是否支持使用芯片并联来达到扩大多点触控的数量?

    Hi Youzhi,

    1. 这个“同时“ 的概念可能有些误解,如果是在应用中,多手指同时触摸的话,触摸按键是没有个数的限制的,可以所有按键同时按下并识别出(比如说64个按键同时按下,从MCU角度看其实是分时扫描,但是软件可以识别出用户同时按下许多按键),常见问题汇总中问题10回答的是在MCU 内部,最多支持同时扫描4个触摸按键,这个是真正意义上的同时,就是同一时刻,最多有4个按键同时在扫描。我觉得大家更关心的其实是几个手指同时按下的问题, 所以答案是没有个数限制!这个和手机触摸屏是不一样的。

    2. 默认软件库没有这么做,但是级联应该不是问题,软件的活.

    regards

    KC

  • weiping yang1 said:

    CapTIvate资料中说道,CapTIvate触控技术非常灵敏,能够测量10飞法到300皮法的电容值变范围,能感测触碰60mm厚的玻璃罩和25mm的塑料罩,另外其特殊的防护通道能够探测下雨等天气变化,并根据特定环境进行相应的调节。

    在如此高的灵敏度和动态范围,对外边的干扰是如何处理的,如果在湿度较高的地方使用对其触摸识别是否有干扰?是否支持触碰反向的识别?另外在功耗怎样?

    Hi weiping,

    处理干扰的问题需要先分析干扰源,是结构、电源、还是空间耦合等原因再有针对性的解决,具体可以参考应用手册中有关抗干扰设计部分章节。

    湿度较高的地方使用需要看湿度的程度,普通湿度不会有问题,如果在触摸面板上会有水珠出现,那需要在设计的时候考虑到防水设计。

    触碰反向是说触摸PCB板反面?如果是单一sensor, 从触摸信号本身来说是没有方向性的,无法识别出正面还是反面触摸,但是在做sensor设计的时候可以通过laytout来解决这个问题。

    功耗请参考datasheet中的详细数据,在TI官网有一个ELOCK的TI design, 待机平均功耗在3.5uA

    regards

    KC

  • FONGYING CHEN said:

    最多可以有几��按键            

    是否可以进行无线连接

    Hi FONGYING,

    目前的芯片最多支持8X8=64个按键.

    CapTIvate本身是针对触摸的应用,如果需要无线连接,可以通过SPI/UART/I2C等接口与无线芯片连接。

    regards

    KC

  • Haixing.Huang said:

    请问captivate实现后的一致�怎么样,我这边用过台湾厂家的专用芯片出现过一致性比较差。

    Hi Haixing,

    您这里提到一致性是指产品量产后灵敏度的一致性不好? 支持CapTIvate 的MSP430目前已经在很多客户中量产,目前没有出现过一致性差的问题。其实针对一致性的问题除了在硬件设计上可以有针对性的注意,在软件上也可以通过一些方法来提高产品的一致性,比如说动态调整触摸门限。

    regards

    KC

  • haowang said:

    电容式触控面板有时会比较难�处理,尤其是在下雨的时候,还可能导致少部分微控制器(MCU)失控,该如何控制?

    Hi haowang,

    针对防水处理设计,请参考我们的应用手册关于防水设计的章节,谢谢!

    regards

    KC

  • haowang said:

    CapTIvate技术的MCU的耗电情况怎�样?现在比骄傲关心这个问题

    Hi haowang,

    功耗也是TI一直关注的问题!如何做到低功耗需要从系统的角度去考虑,合理的设计可以大大降低待机平均功耗,在TI 的 CapTIvate ELOCK TI design 中待机功耗在3.5uA附近。

    http://www.ti.com/tool/TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK?keyMatch=null&tisearch=tidesigns&keyMatch=captivate%20elock&tisearch=Search-EN-Everything

    regards

    KC

  • junjie ye said:

     抗干扰能力�么样?在室外使用会不会被动物、昆虫之类的干扰误判?

    Hi junjie,

    您担心的是动物的干扰,可以这么说, 如果是只昆虫,它带来的电容改变比人体触摸要小的多,不足以触发门限,可是大动物就不好说了,它要是在面板上踩来踩去,带来的电容改变量和人体接近,从触摸sensor的角度是无法识别的,或许加个camera ?

    regards

    KC

  • Xiaojie Xu said:

    captivate技术能用于液位测量吗?

    Hi Xiaojie,

    合适的结构设计是可以把CapTIvate技术用于液位测量的,网上应该有不少电容检测液位的方法。:)

    regards

    KC

  • Xiaojie Xu said:

    captivate触控微控器与TI专用电容触��芯片使用方向上有什么侧重吗?

    Hi Xiaojie,

    您这里的专用电容触摸芯片是指除了触摸,芯片不干别的事? TI 目前的电容触摸芯片都是与微控制器集成在一起的,实现触控的同时也是一颗MCU,可以作为通用MCU使用。 

    regards

    KC

  • peng sang said:

    触摸按键的下方加不加铜皮的区别��什么,还有就是MSP430的部分EVM板的触摸按键的下方都会加间隔较大的栅格铜皮,这个栅格之间的间隔有具体要求吗?还是有相应的计算公式?

    触摸按键旁边的铜皮有什么具体要求,实心还是栅格,还是不加都有都有什么相应的影响呢?

    Hi Peng sang,

    您提到的这个铜皮其实是地,铺地对触摸按键的影响有正反两方面

    正向的影响就相当于一个屏蔽保护,可以屏蔽来至于PCB反面的干扰,比如说在PCB 下面有一个干扰源,通过铺地可以做一下屏蔽保护,另一个正向的影响是触摸按键电极和地之间会形成一个耦合电容,这是一个寄生电容,它在系统受到噪声干扰(比如说电源干扰,CNI测试等)的时候可以提供一定的保护,让触摸信号尽量稳定。

    可是从反面的影响来说,也正是由于这个寄生电容的存在,降低了触摸的灵敏度,因为作为参考的电容信号变大了,而手触摸的信号没有变化,相当于灵敏度下降。

    你看到的EVM板的触摸按键下方加间隔较大的网状铺地,目的是希望提供一定的屏蔽保护(确保用手摸EVM反面不要触发按键)同时又不希望灵敏度下降太厉害。

    网状铺地的密度问题确实是一个比较难决定的参数,需要看产品类型来综合决定,比如家电、工业类需要过很多EMC测试,一般建议可以适当铺密一点,如果是电池供电等产品可以考虑稀一些,具体的网格地百分比可以参考CapTIvate应用手册中有关铺地方面的介绍。

    regards

    KC

  • 上面有一层水的情况下能否正确触摸?能否过4000V的EMC?

  • CapTIvate触控技术,具有超高的区分和识别能力,因此能够感测疾风暴雨,系统设计人员可以将触控面板、电极传感器和其它电子元器件密封在厚玻璃、半透明塑料、甚至是金属材料内,以隔绝湿气,同时仍然能够区分出水滴和实际手指触碰之间的差异。

    灵敏度高固然是好事,但是我想问的是如何判断是真的触摸还是外界的干扰,比如风吹或者雨滴、雪花导致的电容变化从而不致误判呢。

  • 您好,TI工程师,想请教个问题,设计的Touch Pad如下图,可以看到上面的pad的面积很大(10*60mm),而下面的很小,如果在这些pad上面盖上一层2.0mm厚的玻璃,在玻璃上进行触摸操作,要求这7个的灵敏度一样,面积大的Pad和面积小的无干扰,如果使用CapTIvate触控技术,能实现吗?

  • 我是做国网项目,我们在发电机厂里面想使用这种触摸技术,请问需要有哪些电路设计考虑?

  • (1)触控面板的材料可以使用的有哪些?不同材质感应距离不一样,有无试验数据?不同场合如何选取面板材料?
    (2)在环境差的工业厂房,大型设备启动和工作都有较大的振动,对面板操作有无影响?
    (3)感应触控时,手按按钮有时会发生抖动,这种情况如何设计触控系统?

  • 针对captivate的接近感应,其感应距离范围是多大,一般由什么决定,可不可以对距离进行软件或硬件上的调节,从而减少误触发?

  • CapTIvate触控技术和其他触控技术相比技术优势在哪里?

    是否解决了手指潮湿或者有水时的触摸准确度问题?

    能不能调整触摸时的灵敏度?