Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553
你好,我在吧这段程序下载到开发板,无法实现P1.3按键中断,切换频率灯闪烁,每次仿真到 switch(Push_Key)就会直接跳出P1_IODect函数,请问问题出在哪了
#include "MSP430G2553.h"
void P1_IODect(); //P1口的外部中断事件检测函数
void P13_Onclick(); //P1.3按键的中断事件处理函数
void GPIO_Init(); //GPIO初始化函数
int main(void)
{
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
GPIO_Init();
_enable_interrupts();
// _bis_SR_register(LPM3_bits);
while(1)
{
P1OUT^=BIT0; //LED亮灭状态改
__delay_cycles(1000000); //与CPU时钟相关的长延时
}
}
void GPIO_Init()
{
//-----设定P1.0和P1.6的输出初始值-----
P1DIR |= BIT0+BIT6; //设定P1.0和P1.6为输出
P1OUT |= BIT0; //设定P1.0初值
P1OUT &= ~BIT6; //设定P1.6初值
//-----配合机械按键,启用内部上拉电阻-----
P1REN |= BIT3; //启用P1.3内部上下拉电阻
P1OUT |= BIT3; //将电阻设置为上拉
//-----配置P1.3中断参数-----
P1DIR &=~BIT3; // P1.3设为输入
P1IES |=BIT3; // P1.3设为下降沿中断
P1IE |= BIT3 ; // 允许P1.3中断
}
/* 名 称: PORT1_ISR()
* 功 能:响应P1口的外部中断服务
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说 明: P1.0~P1.8共用了PORT1中断,所以在PORT1_ISR()中必须查询标志位P1IFG才能知
道具体是哪个IO引发了外部中断。 P1IFG必须手动清除,否则将持续引发PORT1中断。
* 范 例:无
*****************************************************************
#pragma vector = PORT1_VECTOR
__interrupt void PORT1_ISR(void)
{
//-----启用Port1事件检测函数-----
P1_IODect(); //检测通过,则会调用事件处理函数
P1IFG=0; //退出中断前必须手动清除IO口中断标志
}
/****************************************************************
* 名 称: P1_IODect()
* 功 能:判断具体引发中断的IO,并调用相应IO的中断事件处理函数
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说 明:该函数兼容所有8个IO的检测,请根据实际输入IO激活“检测代码”。
* 本例中,仅有P1.3被用作输入IO,所以其他7个IO的“检测代码”没有被“激活”。
* 范 例:无
*****************************************************************
void P1_IODect()
{
unsigned int Push_Key=0;
//-----排除输出IO的干扰后,锁定唯一被触发的中断标志位-----
Push_Key=P1IFG&(~P1DIR);
//-----延时一段时间,避开机械抖动区域-----
__delay_cycles(10000); //消抖延时
//----判断按键状态是否与延时前一致-----
if((P1IN&Push_Key)==0) //如果该次按键确实有效
{
//----判断具体哪个IO被按下,调用该IO的事件处理函数-----
switch(Push_Key)
{
// case BIT0: P10_Onclick(); break;
// case BIT1: P11_Onclick(); break;
// case BIT2: P12_Onclick(); break;
case BIT3: P13_Onclick(); break;
// case BIT4: P14_Onclick(); break;
// case BIT5: P15_Onclick(); break;
// case BIT6: P16_Onclick(); break;
// case BIT7: P17_Onclick(); break;
default: break; //任何情况下均加上default
}
}
}
/****************************************************************
* 名 称: P13_Onclick()
* 功 能: P1.3的中断事件处理函数,即当P1.3键被按下后,下一步干什么
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说 明:使用事件处理函数的形式,可以增强代码的移植性和可读性
* 范 例:无
*****************************************************************
void P13_Onclick()
{
P1OUT ^= BIT0;
P1OUT ^= BIT6;
//-----Freq仅在P13_Onclick()中使用,但是又需要退出函数时不被清除-----
static unsigned int Freq=0; // 静态全局变量的典型应用场合
//-----变量从0~3循环移位-----
Freq++;
if (Freq>3) Freq=0;
//-----根据Freq的值,改变DCO设定频率-----
switch(Freq)
{
case 0: DCOCTL = CALDCO_1MHZ; BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; break;
case 1: DCOCTL = CALDCO_8MHZ; BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ; break;
case 2: DCOCTL = CALDCO_12MHZ; BCSCTL1 = CALBC1_12MHZ;break;
case 3: DCOCTL = CALDCO_16MHZ; BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;break;
default: break;
}
}