Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5172
尊敬的工程师,你好!
我想用定时器的时钟实现一位与半位的时间转换,但是只测到一位的时间,不能测到半位的时间,代码如下,麻烦帮我看一下,谢谢!
void main()
{
P1DIR |=BIT7;
TD0CCTL0 |=CCIE;
TD0CTL0=TDSSEL_2+MC_1;
Time_int();
while(1)
{
;
}
}
unsigned int select=0;
void Time_int()
{
select++;
if(select%2==1)
{
Timer();
}
else
{
Timer_5();
}
if(select==1000)
{
select=0;
TD0CCTL0&=~CCIE;
}
}
void Timer()
{
TD0CCR0=873;
__bis_SR_register(GIE);
}
void Timer_5()
{
TD0CCR0=436;
__bis_SR_register(GIE);
}
#pragma vector=TIMER0_D0_VECTOR
__interrupt void TIMER0_D0_ISR(void)
{
P1OUT ^=BIT7;
}