Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H
OS: Windows 10, 64-bit
CCS: 6.2.0.00050
Device/Board: RF430FRL152HEVM with BOSCH-BMP280 and Arduino UNO(I2C connect)
我正在使用官方提供的RF430FRL152H_SensorHub_Project 進行韌體修改,build the project時沒問題,但按下debug後就出現:
MSP430: GEL: Target must be connected before calling the function
我已經嘗試了一些解決方案,如解除安裝CC13xx / CC26xx device support 並檢查launch option,但沒有解決。 除此之外,我成功地執行了RF430FRL152H_NFC_Only_Project_NDEF_Support 的LED閃爍範例,所以我想目前的連接方式是沒有問題的。
我是CCS的初學者,所以如果在debug時有任何設置的細節或其他可能的問題,請告訴我。
謝謝!
Minnie