1、接近感应的扫描周期是32ms ,唤醒状态下, 偶尔出现周期不一致(部分变窄),引起误动作,正常情况下是等宽的,端口上并了一个15p电容;(Q:触摸内核在什么情况下会出现这种情况?)
2、偶尔出现一个现象:当接近感应天线,长时间无电容改变量,按照应用程序,会进入休眠模式,进行单周期的扫描;偶尔出现无论过多长时间,也无法进入休眠模式,反而在产生电容量变化(手靠近)反而进入了休眠的单周期扫描模式;如果重启系统,一切可恢复正常;
3、产品BCI测试:目前1MHZ~4.5MHZ 145~400MHZ可以通过, 4.5~145MHZ不过。干扰电流是60mA ,初步判断干扰信号从接近感应的天线进去了,这个耦合,是否与扫频频率8Mhz有关,还是否可以在接近感应前端增加数字滤波器,是否有合适的推荐型号?
4、感应距离变短:测试组人员,产品是3秒对外部电容环境进行自校准,当对天线进行无规律的多次手触发后,阈值电容增加,感应距离变短;当无任何操作,过3S阈值电容无法恢复,还是原来的短距离状态,重启后恢复正常;