This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教 iar 430 精确延时的方法



#define CPU_F ((double)20000000) //1000000为MCLK=1MHZ 的意思

//#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))

//#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))

 

#define delay_us(A)  __delay_cycles( (unsigned long) ( (double)(CPU_F) *((A)/1000000.0) + 0.5))

 

#define delay_ms(A)  __delay_cycles( (unsigned long) ( (double)(CPU_F)*((A)/1000.0) + 0.5))

 

#define delay_s(A)  __delay_cycles( (unsigned long) ( (double)(CPU_F)*((A)/1.0) + 0.5))

 

以前用的是这种,后来发现并不准确,请大家帮帮忙啊~~

  • 您好。

    __delay_cycles是相对来说比较准确的方式了。

    问您两个问题:

    1、能不能描述一下不准确的现象?

    2、MCLK频率是多少?用IO口输出来看看;

    3、您用的MSP是哪个型号?如果4、5系列使用FLL,要准确得多的

  • 我用的是5438A 锁频到20MHZ 从端口看主频是没有问题的。用频率计测的。

    一个端口低电平切换到高电平在到低电平 中间用了延时

    程序下载后 拔掉了编程器 用逻辑分析仪 和示波器都观察了 每次复位后的延时是不确定的

    我延时了5ms 正常时是差不多的 而错误时不到5us 只是复位了一下。。

    电池是新的。。