This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使USART模块同时工作在UART 和SPI 模式



MSP430 的USART 可以同时工作在UART 和SPI 模式吗?

  • 一个USART 模块不能同时工作在UART 和SPI 模式。但MSP430 可以通过软件在两个模式这间切换。如果MSP430 单片机有两个的USART 模块:USART0 和USART1,则它们可以同时工作在SPI 或UART 的任何组合模式。如果模式之间进行切换,请在通过软件切换模式的过程中确保SWRST 位的设置和清除来复位USART 状态机。请参阅设备的用户的用户使用手册来了解详细信息。