This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
网上买的Demo板,刚买回来的时候,可以通过BLS正常下载程序,程序也运行正常,下载几次后,下载软件显示下载成功,但是程序没有正常工作,程序是开发板自带的简单的LED闪烁程序(刚开始下载的时候也是这个程序,可以正常工作),会是什么原因?
你用仿真器把flash里的东西读出来看看,是完全没有下载进去还是下了一半不对了导致没有正常工作,还是个别字节错了还是什么原因。
示波器量一下进入BSL的时序,看看有没有问题。
如果是UART的,跟串口调试中端连一下,看看数据还对不对。