This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于串口主机发送数据包过快导致从机因收不到完整数据包无法响应的讨论

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2755

现用MSP430G2755做串口通讯,115200,遵照协议:头码1(AA)+头码2(55)+长度+命令+数据+校验        

用上位机和430通讯,430接收到完整数据包后根据命令回传响应,其中数据的处理都是在接收中断完成的。现在存在一个问题:上位机如果两条指令发送间隔过小,则430接收不到完整数据包。

请教高手 对于这种串口协议有没有更高效的处理方法。

附上code:

void USCI_USART(unsigned char Baud)
{
P3SEL|= BIT4 + BIT5;
// P3SEL2 = BIT4 + BIT5;
UCA0CTL1 |= UCSSEL_2; // SMCLK
UCA0BR0 = 8; // 1MHz 115200
UCA0BR1 = 0; // 1MHz 115200
UCA0MCTL = UCBRS2 + UCBRS1; // Modulation UCBRSx = 6
UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**
IE2 |= UCA0RXIE; // Enable USCI_A0 RX interrupt
__enable_interrupt();
}

#pragma vector=USCIAB0TX_VECTOR
__interrupt void USCI0TX_ISR(void)
{
UCA0TXBUF=TXData[TXBytes++];
if(TXBytes==TXData_Length)
{
IE2 &= ~UCA0TXIE; // Disable USCI_A0 TX interrupt
TXBytes=0;
}
}

#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR(void)
{
USCI_USART_RX();
}

void USCI_USART_RX(void)
{
RXData[RXBytes++]=UCA0RXBUF;
switch(RXBytes)
{
case 1:
if(RXData[0]!=HeadCode1)
{
// //数据出错
// TXData_Length=5;
// TXData[2]=TXData_Length-3;
// TXData[3]=RXData[0];
// TXData[4]=crc8MakeBitwise(SMBUS_CRC8_INIT_REM,SMBUS_CRC8_POLY,TXData,TXData_Length-1);
// IE2 |= UCA0TXIE; // Enable USCI_A0 TX interrupt
RXBytes=0;
}
break;
case 2:
if(RXData[1]!=HeadCode2)
{
// //数据出错
// TXData_Length=5;
// TXData[2]=TXData_Length-3;
// TXData[3]=CMD_Data_Error;
// TXData[4]=crc8MakeBitwise(SMBUS_CRC8_INIT_REM,SMBUS_CRC8_POLY,TXData,TXData_Length-1);
// IE2 |= UCA0TXIE; // Enable USCI_A0 TX interrupt
RXBytes=0;
}
break;
default :
if(RXBytes==(RXData[2]+3))//数据接收完成 
{
switch(RXData[3])
{
case CMD_Temperature:
TXData_Length=7;
if(RXData[RXBytes-1]==crc8MakeBitwise(SMBUS_CRC8_INIT_REM,SMBUS_CRC8_POLY,RXData,4))
{
TXData[2]=TXData_Length-3;
TXData[3]=CMD_Temperature;
TXData[4]=Battery.SMBusTemperature&0x00ff;
TXData[5]=(Battery.SMBusTemperature&0xff00)>>8;
TXData[TXData_Length-1]=crc8MakeBitwise(SMBUS_CRC8_INIT_REM,SMBUS_CRC8_POLY,TXData,TXData_Length-1);
IE2 |= UCA0TXIE; // Enable USCI_A0 TX interrupt
RXBytes=0;
}
else
{
//数据出错
TXData_Length=5;
TXData[2]=TXData_Length-3;
TXData[3]=CMD_Data_Error;
TXData[TXData_Length-1]=crc8MakeBitwise(SMBUS_CRC8_INIT_REM,SMBUS_CRC8_POLY,TXData,TXData_Length-1);
IE2 |= UCA0TXIE; // Enable USCI_A0 TX interrupt
RXBytes=0;
}
break;
case CMD_Voltage:
TXData_Length=7;
if(RXData[RXBytes-1]==crc8MakeBitwise(SMBUS_CRC8_INIT_REM,SMBUS_CRC8_POLY,RXData,4))
{
TXData[2]=TXData_Length-3;
TXData[3]=CMD_Voltage;
TXData[4]=Battery.SMBusVoltage&0x00ff;
TXData[5]=(Battery.SMBusVoltage&0xff00)>>8;
TXData[TXData_Length-1]=crc8MakeBitwise(SMBUS_CRC8_INIT_REM,SMBUS_CRC8_POLY,TXData,TXData_Length-1);
IE2 |= UCA0TXIE; // Enable USCI_A0 TX interrupt
RXBytes=0;
}
else
{
//数据出错
TXData_Length=5;
TXData[2]=TXData_Length-3;
TXData[3]=CMD_Data_Error;
TXData[TXData_Length-1]=crc8MakeBitwise(SMBUS_CRC8_INIT_REM,SMBUS_CRC8_POLY,TXData,TXData_Length-1);
IE2 |= UCA0TXIE; // Enable USCI_A0 TX interrupt
RXBytes=0;
}
break;
case CMD_Current:
TXData_Length=7;
if(RXData[RXBytes-1]==crc8MakeBitwise(SMBUS_CRC8_INIT_REM,SMBUS_CRC8_POLY,RXData,4))
{
TXData[2]=TXData_Length-3;
TXData[3]=CMD_Current;
TXData[4]=Battery.SMBusCurrent&0x00ff;
TXData[5]=(Battery.SMBusCurrent&0xff00)>>8;
TXData[TXData_Length-1]=crc8MakeBitwise(SMBUS_CRC8_INIT_REM,SMBUS_CRC8_POLY,TXData,TXData_Length-1);
IE2 |= UCA0TXIE; // Enable USCI_A0 TX interrupt
RXBytes=0;
}
else
{
//数据出错
TXData_Length=5;
TXData[2]=TXData_Length-3;
TXData[3]=CMD_Data_Error;
TXData[TXData_Length-1]=crc8MakeBitwise(SMBUS_CRC8_INIT_REM,SMBUS_CRC8_POLY,TXData,TXData_Length-1);
IE2 |= UCA0TXIE; // Enable USCI_A0 TX interrupt
RXBytes=0;
}
break;

}

}

  • 楼主的问题属于通讯数据丢失。可能的原因是msp430速度太慢,或者cpu被占用,接收不及时。看楼主的代码觉得是后者。

    中断占用cpu太多时间,就会影响后续的通讯。

    建议尽量不要把程序放在中断中执行。

  • HI,

    中断中不应该有太多程序,中断应该仅做为消除中断,拿到数据应该清除中断标志位,让其他程序处理中断取得数据。您可以用TI MSPWare 提供demo进行修改为回显检查发送和接收的数据是否一致。