官方文档
Software Glass LCD Driver Based on MSP430 MCU
请问文档中的2MUX或者4MUX例子功耗是怎样的?
如果使用中有要不显示的时候,怎样才能使功耗更低呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
官方文档
Software Glass LCD Driver Based on MSP430 MCU
请问文档中的2MUX或者4MUX例子功耗是怎样的?
如果使用中有要不显示的时候,怎样才能使功耗更低呢?
文档说明的是这两种操作的方法可以节省MCU的IO数量,那么就会有很好的low cost,如果说功耗的话个人觉得,如果是相同的显示,对于MUC的功耗就就是节省IO口数量的本身驱动电流。不显示的时候com和seg口置为输出高或低取决于LCD的类型,会有一些功耗的帮助。
com置高或者置底那通过电阻的功耗就是多少来着?47K,就是对于2V电源,是不是也不小呀?当然可能也有办法,例如用一个IO口代替com线那两个电阻的VCC,不过这又增加了IO口的数量。
主要是问问做过的有经验的特别是在低功耗场合的网友,多了解点总是好的
谢谢