请问该电容触摸原理图里P2及KPROX各代表什么元件及各自封装是什么?
New Output http://www.ti.com.cn/cn/lit/df/tidro65/tidro65.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问该电容触摸原理图里P2及KPROX各代表什么元件及各自封装是什么?
New Output http://www.ti.com.cn/cn/lit/df/tidro65/tidro65.pdf
Hi HUAQIANG,
该原理图为我们的一个电子锁的TI Design,你可以下载对应的BOM表查看所有元器件参数,如附件。
其中P2是个两线接线端子,用于外接Haptics触觉反馈振动马达,而KPROX是指proximity,为PCB layout的一个按键,用于接近感应。


您好!并没有看到kprox的封装,是任何按键都可以吗?还有想问下P6两接口代表什么意思,要接什么?
Hi HUAQIANG,
您好!建议您看一下CapTIvate™ E-Lock Design Guide,如附件。
在附件中的4.2 Capacitive Touch Panel Design 章节,有各个触摸按键及 proximity sensor的Layout,KPROX是一块大的PCB Layout,用于当手靠近时,唤醒MCU,然后执行按键操作。
而P6也是一个接线端子,用于连接外部E-LOCK的电机,执行开锁操作。
好的,谢谢!我现在想实现比较基础的功能模块(触摸按键、LED灯及蜂鸣器),haptics的马达触摸振动模块以及PROX模块是否可以移除,对电路有没有影响?
Hi HUAQIANG,
haptics的马达触摸振动模块以及PROX模块如果不需要的话,当然可以移除,对电路没有影响。
您好!我还想问,P6连接外部电机执行E-lock开锁是连接什么电机,有相关资料吗?这一模块是芯片触摸功能所必需的吗?
Hi HUAQIANG,
一般E-lock的电机为直流电机,作为开关锁的执行单元,这个电机比较简单,操作时给一个驱动电平即可,你可以参考原理图的E-Lock motor部分理解一下,没有资料。
这一模块跟触摸功能没什么关系,只是你触摸按键后,在应用程序里,设置一个GPIO执行一下驱动E-Lock motor的动作。如果你的应用中,不用驱动电机,这部分设计时可以去掉。