TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430G2 launchpad 支持FET-Pro430软件?

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH, MSP430G2553, MSP-GANG, MSP430F5219

MSP430G2 launchpad 支持FET-Pro430软件给G2253下程序吗?我今天实验几次没有反应。谢谢

  • MSP430G2 launchpad板载的仿真器就跟好用

  • 是我电脑安装完软件没重新启动,重新启动后就没问题了。

  • dirtwillfly 说:

    MSP430G2 launchpad板载的仿真器就跟好用

    我想批量的下载,仿真器下载的话还需要打开iar的源程序不是很方便,这样用430pro可以相对方便一些

  • 请问使用FET-PRO430软件时,需要使用哪一种BSL硬件工具呢?

  • 一般用msp-fet430uif的比较多。不知道FET-PRO430现在支持msp-fet了没有。
    个人推荐有条件的用户使用uniflash软件+msp-fet仿真器,没条件的就用msp430g lunchpad上的板载仿真器
  • uniflash软件不支持G2553的BSL功能,
    我们也想在产品中大批量下载程序,貌似FET-PRO430可以
    主要是想知道如果用FET-PRO430软件,应该用哪一种硬件平台进行下载呢?总线需要使用G2553的哪些引脚呢?谢谢您
  • 不太熟悉FET-PRO430,建议咨询下厂家。另外这个软件好像分lite版本和full版本,lite版本有某些功能限制。
    单从msp430g2553来说,也就是Spy-Bi-Wire 接口或者bsl,使用到的引脚在手册里都有说明。
  • 大批量烧写,推荐使用MSP-GANG,www.ti.com.cn/.../MSP-GANG
  • uniflash软件不支持G2553的BSL,只有on-chip选项;
    但是其他某些单片机则支持,例如:MSP430F5219,同时有on-chip与serial(BOOTLOADER)两个选项供选择
  • 我看了一下,UniFlash v4.6.0或更高版本中集成的是BSLScipter,所以能够BSL烧录。但是在BSLScipter的用户手册中

    The BSL Scripter does not support the BSL of the MSP430 1xx, 2xx, and 4xx device families.

    The latest release of BSL Scripter supports:
    • MSP430 flash family: MSP430F5xx and MSP430F6xx devices
    • MSP430F543x family: MSP430F543x devices
    • MSP430 FRAM family: MSP430FRxx devices
    • Crypto-Bootloader (Crypto-BSL) (see Crypto-Bootloader (CryptoBSL) for MSP430FR59xx and
    MSP430FR69xx MCUs)
    • MSP432 family: MSP432P4xx and MSP432E4 devices
  • 楼主用的FET PRO430估计还用的SBW的2线方式;我一直以为他用的是BSL方式
    FET PRO430只有2线SBW与4线JTAG模式,不支持BSL选项
    uniFLASH也不支持G2553的BSL,高版本低版本都不行,
    看来G2553的BSL真的是一个微小的巨大难题啊,芯片本身的功能不错,教学上也支持的很不错,结果到做产品这一关没戏了,由于没法在BSL方式下载和升级程序,企业怎么可能用呢
  • msp430g2xx是比较老的芯片了,出来很多年了,使用的bsl版本比较老。

    现在推荐使用msp430fr2xx,你可以关注一下。

  • 据我所知,企业很少用bsl的,用sbw比较多。
    仿真工具现在都用msp-fet,批量工具用msp-gang。
    只有学校里用bsl比较多,学校里设备更新慢
  • 可能是吧,但是SBW能够对代码加密后再升级吗?貌似只有BSL才行吧?

  • F149这些更古老的单片机用BSL确实多,主要是JTAG前几年太贵了
    G2553算比较新的吧,但是应用确实不算最多,上有M0,下有STM8和STC51;现在又有一种被遗弃的赶脚
    G2553的BSL应该只能用BSLDEMO,命令行输入,但是国内找不到应用示例,国外的示例又看不到……悲催
  • msp430g2553不算新了,已经是十年前的产品了。

    它的bsl是固化在mcu里的。

    真要研究BSL,可以参考这里的资料:http://www.ti.com.cn/tool/cn/MSPBSL

    bsl的代码ti是开源的。

  • 非常感谢您的提示与建议