This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教 430 IO 高阻状态 还有 控制其他芯片电源



1.请问 430的IO怎么配置是高阻状态?或者没有第三态?

我看到一种说法,配置成输入就是高阻?不知是否正确?

 

2.需要用430来控制其他芯片的电源。初步想这样实现。

用三极管来控制芯片的地 进行开关操作。

这里有个小问题,430与其他芯片连接的IO是不是高阻状态是最理想的?或者输出状态 输出高电平? 整版电压都是3.3v的

  • 第一个问题好像是配置成输入吧?

    控制电源开闭,一般不用晶体三极管,压降和驱动功耗都比较大,一般用场效应管。有两种方式,分别用P沟道和N沟道的,当然有点点应用场合的区别吧。如果对这方面一点不了解,可以搜索看看手机锂电池内部保护电路原理

    最后一个问题没看明白,能否举一个实际的硬件连接例子?

  • 1、配置成输入即是高阻态。

    2、MSP430与其他芯片连接,根据需要配置成输入或者输出,输入时IO的物理特性呈现高阻态。可以参考对应型号的User Guide 关于IO的介绍。