各位您们好,最近用msp432做了关于432的工作电流测试,板子是自己画的,然后很简单基本就是个核心板,电路图付下面。
按照官方的 msp432_driverlib_3_21_00_05\examples\MSP432P4xx\pcm 中 pcm go to lpm3,的例程,通过JTAG把程序下载进去之后,发现可调电源的
输出电流没有任何变化,
供电用的3.3V,然后下载程序之后就拔掉了JTAG,电流依然有7mA,根据技术手册上说的LPM3 都是在uA级别。
之前没有接触过MSP低功耗系列,还请各位指教一下怎样才能从 HFXT 48Mhz进入到低功耗模式,然后通过外部中断唤醒呢。
虽然看了一些关于MSP432和430的一些介绍,但是还是没有掌握透,低功耗的使用方法,希望能够给些指导。谢谢,各位了。