This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的是MSP430F5310,在正常运行过程中,触碰到了test引脚(47引脚),然后单片机就死机了,现象是:此时中断按键不生效,外部晶振不起振,按复位引脚也不能复位,只有断电重新上电才能恢复正常(或再次触碰test引脚也能使单片机复位)。当我触碰了test引脚后单片机进入了合作状态,怎么才能从该状态退出来,希望各位高手指点一下,谢谢!
将未使用的引脚 Test 连接到 VSS (GND) 。如果将引脚 Tes接到 JTAG 连接器以进行调试,则外部下拉电阻器将提高 EMI/EMC 性能。
有可能是符合了BSL的条件,进入了默认BSL代码区。具体需要根据实际情况测量引脚波形判断。
按照上面推荐接法即可。
不能每次都符合了BSL的进入条件吧,这也太巧了吧!就算进入了BSL引导加载程序,那也应该复位啊,怎么复位也不能生效呢?它是死在了BSL程序里不能跳到main函数入口吗?
我觉得是不是进入了仿真状态,因为我在插上仿真器时能检测到晶振,当程序下载后晶振就消失了,然后点击全速运行晶振又重新起振。