Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553
我使用MSP430G2553 和 RO_PINOSC_TA0_WDTp 方法进行触摸检测,遇到如下问题;
SMCLK 设置为1MHZ 对于一个固定的电容变化量,TA0CCR1 测量值的变化很小,变化幅度大约是在5%。
SMCLK 设置为125KHZ 相同的一个电容变化量,TA0CCR1测量值的变化很大,变化幅度大约在70%。
根据测量原理来看,测量窗口时间变小,那么TA0计数的基数随着变小但不会影响变化的幅度(这是我个人的理解不知道是否正确)。
有谁知道这是为什么吗?
【使用的硬件环境是msp430launchpad V1.5 开发环境是IAR】