This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何对SRAM进行读写操作?

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2618

对于MSP430F2618的SRAM,如何进行读写操作?

能否提供相关的示例程序?

谢谢

  • 如果你是用C语言,定义数据变量然后给数据变量赋值就是对SRAM操作。

    例如:

    int a = 10;

    其中 a就被定义在SARM区域。

    如果你想对变量进行定位,可以在定义后面加上@[ADDR]

    例如:

      int a@[0x2000];

    这样就把变量a定义在0x2000这个地址了。注意,在绝对定位时,需要先查看MCU的memory map,防止定义到了非法区域。

    如果你是用的汇编,可以直接用mov的间接寻址操作.

    MOV @R, y

    例如你要写个数据0x10到0x2000,

    汇编如下:

    MOV #0x10,R1

    MOV #0x2000,R2

    MOV R1,@R2

    在实际编程中,你不需要去考虑SRAM的太多问题,因为SRM的操作和其他MEMORY不一样,不需要用户操作存储器控制器。