手头有一块MSP-EXP430F5994开发板,将TI提供的outofbox程序装入IAR中。不能编译通过,一直在报错。IAR版本7.11.1
报错提示Fatal Error[Pe1696]: cannot open source file "driverlib.h"
可能是Library 没有载入 通过修改 options--> General options -->Library Configuration --> library--> custom DLIB -->configuration 选择driverlib.h文件后编译
提示Error[Pe020]: identifier "uint16_t" is undefined 然后无论在哪个文件添加 stdint.h 文件都不能编译通过
TI给的例程如何添加到IAR中? 正确的顺序是什么。 希望大家能帮助我解决这个问题 。谢谢大家