This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用MSP430 Basic Clock 模块中稳定DCO 频率



拥有BasicClock 模块,而没有FLL 的MSP430x1xx 系列芯片中,可不可以利用内部高速的DCO 得到稳定的频率?

  • DCO 具有电压、温度补偿及器件差异,可以进行校准并设置为一个特定频率。校准时一般会用到一个低速晶振或外部信号,通过比较低速参考频率一周期内高速DCO 时钟周期的计数值完成。通过软件调整BasicClock 控制寄存器,设置DCO 到希望的频率,一般为低速晶振或外部信号的整数倍。芯片的数据手册上有更为详细的DCO频率范围。

    MSP430x1xx 用户手册提供了BasicClock 的详细使用方法,其可以在MSP430 官方网站上下载到如何进行DCO 设置的代码范例和应用报告.