This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求FR2633同时作为主机处理器的资料



各位高手好!

CapTIvate™ 技术指南 - 简化版中有提到“电容式触摸微控制器在系统中承担两个作用”....2,或者可以作为主机 处理器的双重作用跪求FR2633用CapTIvate™ 技同时作为主处理器的详细资料。同时求任务安排调度资料。技艺不精没想到关键词所以做伸手党。谢谢各位!

以下是技术指南中的内容,它的介绍重点是从机通讯

设计电容式触摸接口是一种迭代过程。系统中的每个传感器必须分别调谐和优化以实现期望的灵敏度 和感觉。 PC GUI 与目标 MCU 之间进行实时通信的能力可大幅度地减少调优所需的时间,并能提供 更好的调优结果,这是由于内置于 CapTIvate 外设中的功能可以简便快捷地执行以确定最佳的配置。
在设计和调优阶段之后,电容式触摸微控制器在系统中承担两个作用。它可以作为人机接口 (HMI),仅 起到把电容式触摸板分解为可用信息(如触摸 / 无触摸,或一个滑块位置)的作用;或者可以作为主机 处理器的双重作用,把诸如监视传感器或控制其他部件等其他功能集成到系统中。在第一种场合中(作 为专用 HMI 的场合),控制器将几乎始终需要一个把接口的状态传输至某个其他主机(可以是另一个 MCU 或 MPU)的方法。该接口可能简单到就是一个 GPIO(其在某个按钮被触摸时被置位),或者 复杂到是一个具有可寻址参数的完整 I2C 协议。