This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCS5.1安装问题



你好,今天安装CCS5.1时遇到一个问题请教一下。计算机操作系统是win7 32bit的,CCS安装过程一切正常,中间只勾选了MSP430的模块,安装过程没有任何不正常提示。但是安装完第一次启动之后,就弹出个问题提示框,提示信息为

无法找到“file:///D://ti/.CCSResoureceExplorer/d67c3436/.CCSWelcome/welcome.html”。请确保路径或Internet地址正确。

说明下,安装的时候是安装在默认路径“C:/ti/”下面的,工作目录则默认在了D盘。按照上述提示信息给的路径能够找到welcome.html,且用浏览器可以正常打开,但就是在CCS中的help菜单中打开时会提示上述信息,无法打开。这样我就没办法导入例程了。

不知道这到底是什么原因导致的。在其他很多win7 32bit系统上安装过都没出现过这种问题。唯独在这台笔记本上出现了这样的问题。已经重复试过:卸载→删除所有安装产生的路径→清理系统垃圾→清理注册表→系统重启→退出所有安全软件→重装CCS,但始终不能解决这个问题。

请问这个问题该怎么解决?

谢谢!

  • 您能够使用CCS进行程序编译么?

  • 你好,谢谢你的回答。

    现在问题解决了。不过当时CCS是能够进行程序编译和下载的。就是上面所提到的help菜单中的那个welcome页面打不开,所以没法下载例程。

    后来经过测试,因为安装操作系统时,操作系统的“桌面”文件件放在了D盘,所以一直出现上面所提的问题,后来讲“桌面”文件夹放在了C盘(系统盘),就正常了。

    不过不知道为什么“桌面”文件夹的位置(在安装CCS后并没有修改)会影响这个程序的运行。

  • 那就是ccs调用IE引擎的时候找到不到地址。所以出现该访问问题。也可以去官网下载相关的例程程序。