This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

f1232 死机问题

在产品中使用MSP430F1232,与SIM800C通讯过程中出现死机问题,SIM800C发射功率很大,具体描述:

现场60台中出现10台死机,实验室中安装测试88台仅出现一台。

电源是12v 1.5A适配器,运行一段时间出现按键无反应。示波器测试电源电压正常。

有可能哪部分出现问题,请帮忙分析,谢谢。

我的应用是12V 经过dcdc 给sim800c供电,12v经过ldo给430供电,剩下的两者连着的就是 430的txd 到sim800c的rxd

  • 你好。需要确认以下问题:
    1。死机后,复位后能正常工作吗?
    2。你判断死机是因为430控制的按键不能正常工作?
    3。你是怀疑TX和RX互联导致的? 你的试验过程如何?
  • 1,死机后,通过拉低复位管教可以复位
    2,按键不能正常工作,串口也没有正常工作。好像程序没有正常运行。
    3,没有怀疑TX,RX 互联,而是考虑电源上有波动,430可能时钟什么的受干扰,程序没有正常运行。
    现在我们不好在家里复现这个问题,但是现场已经出现很多,概率较高,现场和家里环境的唯一差异可能是信号不同,现场信号弱,环境复杂,通讯模组的发射功率不一样。
  • 你好。是否有测试用示波器触发模式,看模块大功率发送过程是否可能导致供电电压的下降?下降幅度多大? 另外,你复位电路是如何设计的? 参数如何?