1. 最近在学习使用MSP430F5659芯片,由于项目的应用场合不需要低功耗,但IO口要求尽量多,因此我想在MSP430F5659的XT1上接8MHz晶体,以省出XT2上那两个复用的IO口,但查看TI的文档时没有发现哪里明确了MSP430F5659的XT1支持HF(高频模式),而编号SLAU208Q的设计手册中又提到MSP430Fx5xx某些芯片的XT1不支持高频模式,所以在这里提问,希望TI的工程师给予明确一下;
2. 再一个问题是,MSP430单片机的4线制JTAG仿真口是否支持级联仿真模式?因为我准备用两片MSP430单片机协同工作,但觉得在电路板上画两个JTAG接口很丑,以前用过TMS320F28335的JTAG级联仿真,理论上JTAG标准是支持级联的,但因为没有实践过,又迫于项目时间成本的压力,希望TI的工程师给予明确一下。
非常感谢!!!