This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430 ADC12 模块的外部电容需求



ADC12 模块的VeREF+, VREF+ 或VREF-/VeREF-引脚需要接外部电容吗?

  • 如果使用外部基准或者某个内部基准作为正极参考基准电压源,需要在VeREF+ 或VREF+引脚外部接一个5-10uF 的电容。如果使用外部基准作为负极参考基准电压源,需要在VREF-/VeREF-引脚外部接一个5-10uF 的电容。但是如果使用AVCC 作为正极参考基准电压源,那VeREF+ 或 VREF+外部就不需要接电容,如果用AVSS 作为负极参考基准电压源,那VREF-/VeREF-引脚外部就不需要接电容。当使用AVcc 和AVss 作为参考时,电源退耦电容提供必要的低阻抗路径。更多详细说明请参考MSP430XXX 用户手册下的ADC12 章节中ADC12 的接地和噪声处理部分。