使用Capacitive-Touch Pins做触摸检测,参考官方msp430g2xx3_pinosc_04.c,P2.0作为输入,使用的时timerA0,Demo没有问题。
现在把定时器换为timerA1,获取不到count值,请教这是为什么?
/**
* @brief 触摸检测初始化,使用定时器的捕捉模式
* @Author WuWenhua
* @DateTime 2018-06-26
*/
void touch_init(void)
{
P2DIR &= ~TOUCH_PIN;
P2SEL &= ~TOUCH_PIN;
P2SEL2 |= TOUCH_PIN; // input oscillation feeds TACLK
TA1CTL = TASSEL_3 + MC_2; // 时钟源:INCLK, 连续模式:定时器计数增加至0FFFFh。
TA1CCTL1 = CM_3 + CCIS_2 + CAP; // 上升沿和下降沿二者的捕捉,TACCRx 输入信号:GND,捕捉模式
}
/**
* @brief 获取触摸测量结果值
* @Author WuWenhua
* @DateTime 2018-06-26
* @return [description]
*/
uint16 touch_measure(void)
{
uint16 count = 0;
touch_init(); // 初始化触摸设置
TA1CTL |= TACLR; // Clear Timer_A TAR
delay_ms(1);
TA1CCTL1 ^= CCIS0; // Create SW capture of CCR1
count = TA1CCR1; // Save result
P2SEL2 &= ~TOUCH_PIN;
TA1CTL = 0; // Stop Timer_A
return count;
}