Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553
MSP430G2553 使用内部DCO振荡器16MHz。请问UART波特率设置115200的误码率多少?,不考虑线缆连接因素(目前使用1米屏蔽双绞线,RS422)。
1、内部DCO是不是偏差比较大,会影响串口通信波特率时钟?
2、使用内部16MHZ,最大的串口波特率可以设置为多少?
3、有没有可以外接高频晶振的MCU,运行频率高点(和MSP430G2553 pin兼容的最好)?
4、下表中的TX error 和Rx error是指什么意思?误码率还是最大时钟偏差?
看手册上这个表不知道什么意思。