This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
活动结束,感谢大家的参与。以下是获奖用户名单
小编将于8月31日前通过 e2echina@ti.com 邮箱与以下各位联系礼品寄送事宜。
Juntao Zhao, user4639976, user4865787, user5228164, user5041072, zhentao sheng, user1147286,
dong zhang7, jian jiang, user5776299, user4049284, user1637428, user4087491, user1694587,
user1417946, Yulei Xu, user1869618, Long Gao, user5789619, user5789666, user4995760
------------------------------------------------------------------------------------------------
七夕好礼,TI store与你约“惠”
七夕佳期,TI store 精选Launchpad开发板低至5折起,
让Launchpad邂逅你的Boosterpack,帮你更快完成设计。
MSP-EXP430FR2433 MCU LaunchPad™ 开发套件仅售 $4.30 ,使用优惠码 MSP430BTS 抢购!
另有精选设计工具 9 折优惠,结算时输入优惠码 AUGUST2018 即可享受!
所有打折商品列表请点击这里查看。
即日起至8月24日,全场免费标准配送,无需优惠码,结算时自动享受!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
彩蛋
互动话题
在本帖留言告诉我们您心目中与 LaunchPad 最匹配的 Booster Pack,并简单注明理由,
小编将随机抽取 20位 用户送出口袋怪兽风扇灯一个。
活动时间:即日起 至 8 月24 日
快来与我们互动吧!
注:
目前选择的话我觉得还是 MSP430FR2433低功耗超强,是与 Launch Pad 最匹配的 Booster Pack。16MHz MSP430FR2433 器件采用 15.5KB 的嵌入式 FRAM(铁电随机存取存储器),这是一种以超低功耗、高擦写次数和高速写入访问而见长的非易失性存储器。通过结合使用 4KB 的片上 SRAM,用户可以访问 15.5KB 的存储器,并根据需要在程序和数据之间进行分配。例如,数据记录应用可能需要大型数据存储器以及相对较小的程序存储器,所以可根据需要分配程序存储器和数据存储器。在供电方面使用电池供电最合适不过,1.8V-3.6V,一颗大的电容都可以供电很久。在制作方面,芯片体积小,PCB板卡容易画板,节约成本。
因为开发智能家居产品 我选择HDC2010EVM评估套件,、通过简单的GUI,可以在EVM连接到PC并启动GUI后的几秒钟内进行湿度和温度测量。EVM托管一个MSP430F5528微控制器,作为PC USB接口和HDC2010的I2C接口之间的桥梁。HDC2010EVM不需要校准,它也不需要任何软件编程 - 只需要安装Sensing Solution EVM GUI。GUI显示湿度和温度测量的实时流,并允许访问HDC2010的配置寄存器。可以以CSV格式记录和导出温度和相对湿度数据,这些数据对分析测试很有作用。方便快捷。
产品升级,原来的28335已经不够用了。
现在准备采用28377.
听说这个是双核的,好像功能挺强大的,那样就可以一边采样一边通讯了,不知道这样理解双核有没有问题。
C2000 Delfino MCU F28379D LaunchPad 开发套件 ,正好可以尝试看看,可惜刚刚出来都是英文资料,对我这种英文渣渣真的是大挑战。
C2000 LED BoosterPack 还是挺好用的,正好可以配合C2000 Delfino LaunchPad ,再加上本身的 controlSUITE软件可以快速入门28377。
先这样吧,TI的软件开发平台还是挺丰富的,就是又要换仿真器了是硬伤,510PLUS还没用多久呢。
但是谁让28379的支持XDS100v2呢,没办法。
我觉得与LaunchPad 最匹配的 Booster Pack是MSP-EXP430F5529LP,因为超低功耗的单片机家族中,430系列独占一席之地,这为工业自动化控制带来了极大的节能途径;其次,该类单片机中的MSP430F5529为16位单片机,主频能达到30MHZ,处理数据的能力较强,并且价格相对实惠,性价比较高,这对各种系列的电机如步进电机的精准控制提供了一个极好的选择;最后,MSP-EXP430F5529LP开发板的资料较多,各论坛都有相关讲解,尤其在E2E论坛上有众多的技术支持,这为初学者以及资深技术人员都带来了很多交流的机会。
我觉得和launchpad最匹配的Booster Pack是BOOSTXL-SENSHUB
传感器是电子工程师天天都接触的东西,再加上物联网的不断深化和推广。
传感器的使用是每一个工程师的必备技能。
另外BOOSTXL-SENSHUB配套 LaunchPad 实在是无可挑剔。除了板子自带的9轴,还有温湿度传感器,还有空中鼠标的DEMO。
可玩性很高,另外有两个拓展的排针可以让该板子的工程性大大增加。
说到最与 LaunchPad 最匹配的 Booster Pack,那首当其冲的肯定应该是具有 Sharp ® 内存 LCD BoosterPack啊。430BOOST-SHARP96 LCD 显示屏 具有 96 x 96 像素的 1.3 英寸屏幕,其最早出现是与FR5969 LaunchPad一起的,当然后面自己也独立购买了一块。msp430主打的低功耗,如果配其它的屏幕,完全不能实现低功耗需求,不过这个屏就是完全满足了,6 µW的典型功耗,是市面上一般的屏幕所无法达到的。并且还结合了触摸输入,真的是一块很完美的Booster Pack,实现绝佳的低功耗体验。
选择,BOOSTXL-DRV8305EVM。该模块具有独立的直流总线和相位电压感应以及用于无传感器 BLDC 算法的独立低侧电流分流感应。该模块通过 LMR16006 0.6A 降压转换器为 MCU 提供 3.3V 电源。驱动级受到短路、过热、击穿和欠压等全面保护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。
CC3100 BoosterPack 选择适合的WiFi方案,Ti官网下载CC3100 BoosterPack的软件开发包开发简单,后期为维护成本低。
综合各个Launch Pad,个人还是会选择 MSP430FR2433的
从成本上与开发难易上来看,是最适合我们的产品了
我们要做的是一个无线的传感器采集设备,用电池供电,而且是要放在与智能手表一样大的壳子里,而 MSP430FR2433的封装是比较小的,也可以做到很低的功耗。
虽然是16位的单片机,但是由于我们的项目对于产品的性能要求并不是很高的。
代码量也少。所以, MSP430FR2433是最合适的了。还有现在出手还很便宜呢。