我在msp430f5529开发板上用ti官网下载的usb-2-mdio tool进行寄存器读写,如果选择extended register 为no的话,用示波器看到的mdc和mdio波形没问题,但是选择extended register 为yes时,看到的波形就有问题,通过示波器看到ST和OP位总是01,但是写操作时应该是00 和00,读操作时应该是00和01,除了这个问题我看到在TA位和addr/data/位之间有额外的32位数据,我的电脑是usb3.0的,难道这个板子只支持usb2.0?有谁遇到过同样的问题吗?