This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问MSP430FR4133 Development Kit编译下载MSP430ware对应型号例程为什么串口进入不了中断

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

C:\ti\msp\MSP430Ware_3_60_00_10\examples\devices\MSP430FR2xx_4xx\MSP430FR413x_MSP430FR203x_Code_Examples\C\msp430fr413x_euscia0_uart_03.c 还有msp430fr413x_euscia0_uart_01.c都是如此。全官方没有任何改动。

  • MSP430FR4133 Development Kit实验室里面有几十块,随机选了两块都是这样,我是不是弱暴了。
  • 请问能否详细描述一下您的实验过程,谢谢!
  • 你好,软件CCS7.3.0 8.2.0都用了,硬件就是LaunchPad Development Kit MSP430FR4133。程序就是官方的串口例程。msp430fr413x_euscia0_uart_03.c 和 msp430fr413x_euscia0_uart_01.c 路径已经说明。谢谢。
  • 测试了没问题啊

    楼主是怎么判断没进入中断的?如何测试的?

  • 串口发送数据没有问题,进入不了接收中断。很好测试,msp430fr413x_euscia0_uart_01.c 是PC数据回传,msp430fr413x_euscia0_uart_03.c是点亮P4.0对应发光二极管,后者可以简单的修改一下做到接收到数据即点亮。程序可以在LaunchPad Development Kit MSP430FR4133直接运行。
  • 烦请看看官方MSP430ware程序,任何MSP430的用户都可以通过TI explorer看到,再回复,就那么几行,很简单的。不知道为啥接收不成功。硬件、软件、程序都是官方资源,以前用STM系列,现在想用实验室的TI资源,毕竟采购了很多Kit,真折腾不起。
  • 很抱歉,手头上没有4133的板子,所以用2433试了一下。两者的程序以及launchpad都是类似的

    实验结果是可以进入中断的,如下图

  • 非常感谢@Susan Yang, Hi! Could anybody help me with MSP430FR4133 UART interrupt?的那个回复是正解,开发板上来就用确实不是好习惯。官方默认的连接方式下是不可能收到数据的。需要改跳线,不知道为什么MSP430已经有了SPY BI WIRE JTAG这么好的东西,为啥仿真还要占用UART。2433是没问题,它有两个UART,4133只有一个。
  • 很高兴您能解决问题!
x 出现错误。请重试或与管理员联系。